Digi-Keyでは、「ピンヘッダ」または単に「ヘッダ」のご要望をよくお受けします。これらは、非常に便利で一般的な電子部品です。ただし、これらの部品と、説明に使用される用語については、なじみがない場合があるため、混乱が生じることがあります。この記事では、お客様が安心してニーズに合ったコネクタを検索できるように、ヘッダの一般的な用語を説明し、その意味を解説します。
ピンヘッダ - ピンヘッダは、PCBに固定されるコネクタで、オスのピンコンタクトを持っています。これらは、Berg、Bergstrips、またはBergstikコネクタとしても知られています。これらの用語は、ブランド名であり、今日では同様のコネクタを製造しているメーカーが多くあるため、あまり使用されません。次のリンクをクリックすると、当社のサイトでご覧いただけます:
https://www.digikey.jp/short/bm0rm39z
いくつかの例をご紹介します:

ソケットヘッダ - ソケットヘッダは、ピンヘッダと同様、PCBに固定されるコネクタですが、オスのピンコンタクトではなく、メスのソケットコンタクトを備えています。次のリンクをクリックすると、当社のサイトをご覧いただけます:https://www.digikey.jp/short/zhwqf87p
いくつかの例をご紹介します:
それでは、これらのコネクタを探す際の主な仕様について説明します。
ピッチ - あるコンタクトの中心から隣のコンタクトの中心までの寸法です。一般的なピッチは、2.54mm(0.1インチ)、2.0mm(0.079インチ)、1.27mm(0.05インチ)ですが、他にも様々なオプションがあります。ピッチとその測定方法の詳細については、TechForumの投稿「コネクタのピッチを測定する方法」をご覧ください。

列数 - 1列と2列が最も一般的なオプションですが、より特殊なコネクタシリーズでは、複数列のヘッダもあります。

列間隔 - ピッチと同様に、列の中心から次の列の中心までの寸法です。多くの場合、この寸法はピッチと一致しますが、必ずしも一致するとは限らないため、測定して確認する必要があります。

極数 - これは通常、1列あたりの極数ではなく、1つのコネクタ内の合計極数のことです。前の写真では、表示されているコネクタは、1列に8つの極がありますが、16極とみなされます。Digi-Key以外では、上の図の「2x8」のように、グリッド形式でコネクタの説明や指定がされていることがあります。「2x8」「1x16」「16極ヘッダ」は、すべて同じ数の極を持っています。
向き - ヘッダの一般的な向きは、コンタクトがPCBと垂直になる垂直方向ですが、多くのアプリケーションでは、コンタクトがPCBの面と平行になる直角方向のコネクタを必要とします。お客様のアプリケーションにどちらが必要かを知ることで、検索オプションを大幅に絞ることができます。以下に例を示します。

取り付け - コネクタをPCBに固定する方法は、取り付けと呼ばれます。 取り付けの最も一般的な方法は、面実装(PCB表面のはんだパッドに終端する)とスルーホール(コンタクトがPCBの穴を通過し、背面から所定の位置にはんだ付けする)です。

メッキ - ほとんどの場合、ヘッダのコンタクトはメッキされています。これは、コンタクトが時間の経過とともに腐食または酸化し、電気伝導率が低下するのを防ぐためです。最も一般的なメッキのオプションは、純錫または金です。金は、腐食や酸化に対して最も優れた耐性を持ち、電気伝導性も高いですが、製品にコストがかかり、錫のように繰り返しの嵌め合いには適していません。嵌合のたびに金の一部が摩耗するからです。金メッキが厚ければ厚いほど、より多くの嵌合サイクルに耐えることができますが、金メッキが厚いほどコストが上昇します。
シュラウド - ヘッダにはプラスチックの壁を備えることがあります。このシュラウドは、非嵌合時にコンタクトを保護したり、キーイングに使用したり、機械的なラッチングを目的としたりすることができます。シュラウドは、ピンの片面のみ、2面(通常は対向)、3面、または4面すべてに設けることができます。
これらはヘッダを選択する際の検討事項のすべてではありませんが、これらを考慮することで、検索の際に確実に絞り込むことができ、選択肢の幅が狭まります。