データシートと銘板の入力電圧範囲の違い

同じAC-DCコンバータや電源で、データシートと銘板シールに入力電圧範囲の違いが見られる場合があります。たとえば、TDK-Lambda の DRB15241 はAC-DCコンバータです。データシートを見ると、このコンバータの入力電圧範囲は85 - 264VACです。

しかし、その銘板シールは、100 - 240VACの入力範囲を示しています。

image

同じ製品のデータシートと銘板シールに違いがあるのはなぜでしょうか?

電源(銘板)の入力範囲は、安全規格の申請時に使用した数値であるため、この範囲内での使用時には安全規格の承認が既に得られています。さらに、表示されているデータシートは、メーカーがデバイスの正しい動作を保証する入力範囲にすぎません。データシートに記載されている仕様の範囲内で電源を操作した場合でも、その部品は動作するように定められていますが、銘板の仕様の範囲内で操作した場合に適用される安全規格の承認に準拠していません。

例として、DRB15241の入力電圧範囲は、85〜264 VACの範囲の単相定格でどこでも使えますが、安全が承認された条件下ではありません。さまざまな安全仕様(UL、CSA、EN)への適合が要求される場合、入力電圧範囲を100〜240VAC(50 / 60Hz)以内に制限する必要があります。最も重要なことは、完全に仕様から外れた(85V未満または264Vを超える)入力電圧では、ユニットが損傷する可能性があるということです。




オリジナル・ソース(英語)