ほとんどの デジタルアイソレータ は、特定のシステム要件とアプリケーションを念頭に置いて設計されているため、選択するデバイスがシステムの要件を満たしているかどうかを検討する価値があります。デジタルアイソレータを選択する際には、以下のヒントを参考にして、選択の幅を狭めることができます。
1. 絶縁仕様の要件を理解する
デジタルアイソレータを選択する前に、データシートに記載されているアイソレータ設計に関連するいくつかのパラメータを検討する価値があります。
- 絶縁耐圧
一般的な規制要件では、この仕様がしばしば規定されており、アイソレータが少なくとも60秒間絶縁破壊に耐える電圧を表しています。 - 動作電圧
パッケージサイズ、汚染度、材料群などのいくつかの要因は、コンポーネントの動作電圧に影響を与える可能性があります。 - サージ絶縁定格
設計で強化絶縁が必要な場合は、このパラメータを考慮して、このアイソレータが10-kVのサージパルスに耐えられることを確認してください。 - 沿面距離 / 空間距離
このパラメータはアイソレータのパッケージとリードフレームによって決まります。 - コモンモード過渡耐性(CMTI)
ノイズの多い環境で設計されている場合は、デジタルアイソレータのCMTI定格を高くすることが重要です。CMTIの詳細については、こちらの記事を参照してください:
- 消費電力
システム全体の消費電力は設計上重要な仕様ですか? もしそうであれば、各アイソレータデバイスのチャンネル毎の消費電流仕様を検討してください。 - データレート
通信インターフェースに必要なデータレートは?
2. 適切なパッケージを選択する
パッケージのサイズや特性はデバイスの高電圧能力に直接影響を与えるため、パッケージによりアイソレーションが大きく異なる場合があります。沿面距離と空間距離が大きいパッケージは、より高い絶縁電圧仕様を可能にします。パッケージを小さくすれば、基板スペースとコストを節約できます。さらに、チャネルの数もパッケージタイプに影響を与えるため、通信インターフェースに必要な絶縁チャンネル数も考慮する必要があります。
3. 必要なチャンネル数と構成の決定
アイソレータを選択する前に、信号をアイソレートするために必要なチャンネル数と、各信号の方向を決定する必要があります。これにより、必要なチャンネル数と構成が決まります。また、デフォルトの出力状態(またはフェイルセーフ状態)を考慮することで、デジタルアイソレータの入力チャンネルに電源が供給されていない場合や、出力ピンがフローティングのままになっている場合の出力ピンの事前定義された状態(ハイまたはロー)を決定するのに役立ちます。オプションは、デフォルトのハイまたはローの両方が利用可能です。