ダイオードの逆電圧を越えるとどうなりますか?

ダイオードの逆電圧はピーク逆電圧とも呼ばれます。これはダイオードが処理できる逆方向の電圧の最大値です。

ダイオードの最大逆電圧を超えるとどうなりますか?

ダイオードでこの電圧を超えると、アバランシェ現象がおこり、損傷する可能性があります。 アバランシェ降伏により、過剰な量の電流が発生します。 これは、電流が空乏層を通過し始めるときに発生します。 余分な電流が通過して、ダイオードに印加される電圧の増加を妨げようとします。

常にメーカーのデータシートを使用して、部品の仕様がアプリケーションのニーズを満たしていることを確認してください。

当社のダイオードはこちらのウェブサイトでご覧いただけます:ダイオード




オリジナル・ソース(英語)