私はEOS PowerのLFMWLT200-1003スイッチング電源を使用しており、アースの問題が発生しています。J4ピンをアースに接続していますが、電源を入れると、電源まわりのケースが70Vを示します。シールドがアースに正しく接続されていないか、あるいはアースが正しく接続されていないようです。
それから、ハウジング/シールドとアースピンの間に導通や直接の経路はありません。
トラブルシューティングに役立つ情報をいただければありがたいです。
David_1768 Employee
Resononさん、
J1-1とJ1-2の接続を混同されているようです。
ご確認いただきたいのですが、J1-1はACニュートラルラインで、白い電線になっていますか。
また、J1-2はACラインで、黒い電線になっていますか。
シャーシにライブAC電圧がかかる理由は他に見当たりません。
さらに問題があれば、エンジニアに相談する必要があります。
ご健闘をお祈りします。
Resonon
電圧を調べてみると、ハウジングとアースピン間でDC70Vになっています。
David_1768 Employee
それは実に不思議ですね。なぜ外部シャーシにDCの+70Vがかかるのか、私には分かりません。TechForumのエンジニアが何か意見があるかもしれません。
rick_1976 Applications Engineer
オープンフレーム電源としてタッチセーフ製品ではないので、必ずしもヒートシンクがACのアース電位に接続されているとは限りませんが、そうすることは賢明な設計上の選択だと思います。
絶縁された電源として、出力GNDまたはV1端子と入力アース端子(J4)の間には大きなDC電位はあってはならないことですが、ハイインピーダンス電圧計と組み合わせた何らかの整流効果で、絶縁バリアを通過するACリーク電流のようなものを測定してしまうかも知れません。外部機器から両端子間にそのような電圧をかけることも可能でしょう。
重大な問題は、電源の入出力間にACかDCの電流が流れているかどうかです(ヒートシンク/シールドは出力端子に数えません)。両方の出力端子とJ4/アース間のACおよびDC電圧を確認し、それから2端子間の電流を測定することをお勧めします。もし何らかの電圧が見つかれば、何か重大な事態に備えて、抵抗を使用してメータのヒューズを保護することをお勧めします。
いかなる状況でも、直列抵抗を追加使用せずに、どちらかの出力端子とアース間に1mA以上の電流(ACまたはDC)が流れることはありません。電源の仕様にもよりますが、10uA程度の電流が流れても許容できない場合があります。60601のどの規制が適用されるかについては、もう少し詳しく仕様を調べる必要があると思います。いずれにしても、その方法で1mA以上の電流が流れていたら、それは非常に重大な欠陥であり、100uA以上のものは懸念の原因となると考えています。
繰り返しになりますが、ここでは入力端子と出力端子の間の測定の話をしています。ヒートシンク/シールドはカウントされませんが、もしヒートシンクが入力アースに対して電気的にホットであることが判明した場合、別のオプションを検討した人を責めるつもりはありません。
それらの測定を行って、見つけたことを報告していただければありがたいです。
Resonon
出力端子とアース間は200mV、電流は0でした。
rick_1976 Applications Engineer
それは私が知りたいことと合っています。
繰り返しになりますが、オープンフレーム電源でIP00製品であるので、露出している部品が必ずしも電気的に絶縁されているとは期待されていません。ただし、「医療用」電源として、入出力の絶縁(故障状態を含む)は、はるかに厳密な審査の対象となります。
写真を見ると、(少なくとも出力側では)絶縁タブの半導体を使っていないように見えます。もし入力側にも同じことが当てはまるとすれば、ヒートシンクがアースに接続されていないのはそのためでしょう。実装絶縁の故障(つまり単一障害)は、ACラインをアースのリード線にショートさせることになり、医療機器にとっては大変な問題です。または、それは故障していて、あなたが読み取っている70V DCは、電源のスイッチングノードの1つでの平均値であるか、または単にそれを引き起こしている薄い小さな絶縁パッド間の容量性結合かもしれません。
どちらにしても必ずしも欠陥というわけではありませんが、EMI問題があなたに噛み付く準備をしている良い兆候かもしれません。オシロスコープを取り出して、それが実際にDCか、またはACがマスクされてDCに見えているだけなのかを確認することをお勧めします。あなたのオシロスコープが気に入っている場合は、kV+の定格のプローブを使用することをお勧めします。