배터리 에너지 밀도는 특정 단위(질량 또는 용량)에 담을 수 있는 에너지의 비율 입니다.
배터리의 에너지 밀도는 일반적으로 두 가지 방식으로 표현됩니다:
배터리의 중량 에너지 밀도는 배터리 무게에 비해 얼마나 많은 에너지를 배터리가 포함하고 있는지를 측정하는 것으로, 일반적으로 와트시/킬로그램( W-hr/kg )으로 표현됩니다.
배터리의 체적 에너지 밀도는 배터리 체적에 비해 얼마나 많은 에너지를 배터리가 포함하고 있는지를 측정하는 것으로, 일반적으로 와트시/리터( W-hr/l )으로 표현됩니다.

그림 1: 에너지 밀도 비교
그림 1의 비교표에 따르면, 리튬 이온(Li-Ion)은 현재 가장 인기 있는 세 가지 화학 혼합물 중에서 우월한 에너지 밀도를 가지고 있습니다. 그래서 리튬 배터리가 여전히 모든 휴대용 전자 장치 관련 제품에서 지배적입니다.
리튬 배터리가 배터리 에너지에 있어서는 유리하지만, 니켈 배터리(니켈 카드뮴과 니켈 수소)는 우수한 선형적 방전 특성을 가지고 있어서, 리니어 레귤레이터와 함께 사용하기에 적합합니다.

그림 2: 전지의 방전 곡선
영문 원본: Battery Energy Density