絕對溫標與攝氏溫標(或稱攝氏度)的刻度確實不同,但僅在偏移量上不同。 如果用直尺測量溫度範圍,下面是絕對溫標與攝氏溫標的簡單比較。
以1度代表的增量在這兩種測量方式是完全相同,因此兩種測量方式可以很容易地相互轉換。在天氣預報中,如果說當天的溫度會上升2°C或2°K,從溫度變化的角度來看,這兩種表述是完全一樣的。但是,如果當天的溫度是30°C,而當天的溫度是30°K,則完全是兩個概念。氧氣可以在大約 54°K 下凍結成固體。攝氏溫標以冰水混合物的溫度為起點,而絕對溫標以絕對零度為起點進行計算。
在電子領域中,溫度有時以變量或溫差的形式出現,在某些情況下也被認為是這種絕對溫度的存在。
電阻的溫度係數以溫差的形式存在。當規程書表中標明電阻的溫度係數為±100ppm/°K時,表示溫度每變化1度,電阻值與初始值相比變化百萬分之一。因為1°C和1°K的溫度變化沒有區別,所以可以用兩種方式表示。
不同的製造商使用不同的方法來表示溫度係數。有些製造商使用攝氏溫標 (°C),有些製造商使用絕對溫標 (1°K)。我們的 Digi-Key 目標是以比較同類產品的方式展示我們的產品,以便客戶更快地找到他們需要的產品,消除無法區分的差異來讓客戶輕鬆而快速找到他們需要的產品的資料. , 正如溫度係數單位 ppm/°K 和 ppm/°C 沒有本質上的區別。
在溫度傳感器的溫度換算中,攝氏溫標和絕對溫標不能互換,因為它是指絕對溫度。溫度傳感器可以隨著溫度的變化輸出不同的電壓。例如,溫度傳感器的輸出與溫度變化的關係為10mV/°(x)。在給定溫度下,這意味著 X 是 C 和 F 輸出 2.73V 是不同的。對於熱敏電阻等其他具有非線性曲線溫度特性的器件,在計算中選擇合適的溫度測量單位是非常重要的。