팬은 여러분의 전자 제품이 최적으로 동작하고 동작 수명이 온전히 지속될 수 있도록 여러분의 시스템을 권장 온도 이내로 유지하는 데 사용되는 중요한 부품류 입니다. 간단히 설명하자면, 팬은 베어링이 있는 축을 회전시킴으로써 작동합니다.
베어링은 팬의 회전축과 같은 움직이는 물체와 축이 내부에서 회전하는 하우징 사이에 사용되는 기계적 부품입니다. 베어링의 목적은 동작 중 축과 하우징 상호간의 기계적인 움직임을 제한하고 이런 움직이는 부위 간의 마찰을 줄이는 것입니다. 현재 팬의 회전 축에 사용되는 베어링에는 5가지 일반적인 형태가 있습니다:
-
슬리브 - 슬리브로 움직이는 물체(축)를 하우징으로부터 분리합니다. 슬리브 베어링 팬은 저렴하고 견고 및 단순하며, 동작 중 소음은 적지만 윤활유 재공급과 같은 정기적인 유지보수가 필요합니다.

-
볼 - 축 주변으로 여러 개의 볼을 사용해서 설계합니다. 볼 베어링 팬은 슬리브 베어링 팬에서 발견되는 몇 가지 결점을 해결하기 위해 고안되었습니다. 쉽게 마모되지 않으며 고온에서의 내구성이 높고 어느 방향에서도 동작할 수 있습니다. 그러나 볼 베어링 팬은 슬리브 베어링 팬에 비해 구조가 더 복잡하고 비쌉니다.

-
유체(Hydrodynamic) - (볼 대신)액체 또는 공기와 같은 유체로 회전축을 분리합니다. 고속 동작 및 회전에 일반적으로 사용됩니다.
-
VAPO - Sunon사에 의해 개발됨. 자사의 MagLev(Magnetic Levitation, 자기 부상) 기술을 베어링에 적용하여 소음을 줄이고 축의 안정성을 높였습니다.
-
Sintec 슬리브 - Sintec 슬리브 베어링은 ebm-papst사의 표준 슬리브 베어링 명칭입니다. 두 개의 정밀하게 정렬된 베어링 위치와 하나의 윤활유 층이 포함되어 있습니다. 축이 움직이기 시작하면, 베어링과 축 간의 마찰을 방지하기 위해 동적인 윤활막이 생성되어 고온 및 노화를 방지할 수 있으며 고점도 윤활유가 다공 베어링에 침투하여 효과적으로 마모를 저감 시킵니다.
Ryan_2724:
- omniCOOL - omniCOOL 시스템은 볼 베어링과 슬리브 베어링 팬 설계의 부정적인 부분을 줄여서 조용하고 비용 효율적이며 어떤 각도에서도 동작하는 견고한 팬을 가능케 합니다. 다른 두 형태(볼 베어링 및 슬리브 베어링)의 팬 구조에서의 단점을 상쇄함으로써 omniCOOL 시스템은 둘 중 어느 형태의 팬이라도 대체해 적용될 수 있으며, 두 가지 팬 형태의 장점을 어떤 설계에도 적용할 수 있습니다. 슬리브 베어링 기반의 설계가 선호되던 제품들에 이제는 대체품이 등장하였으며, 이는 저소음에 견고하고 신뢰성이 높을 뿐만 아니라 더 긴 수명과 어느 방향으로든 사용이 가능합니다. 고성능 볼 베어링 설계가 요구되던 제품들은 이제 내충격성의 향상과 보다 견고한 구조를 얻는 한편, 보다 높은 온도 내성을 유지하며 마모를 줄일 수 있습니다. 절충을 하는 대신, 설계자는 양쪽의 장점을 제공하는 팬 구조를 활용할 수 있습니다.

Digi-Key의 omniCOOL 베어링을 사용하는 팬 제품은 여기에서 확인할 수 있습니다.
관련 자료:
https://www.cuidevices.com/catalog/resource/omnicool-system-improve-longevity-performance-dc-fans.pdf
https://www.cuidevices.com/omnicool-system
https://www.cuidevices.com/blog/fan-bearing-types-weighing-the-pros-and-cons
영문 원본: Fan Bearing Types