누설 전류는 커패시터의 중요한 매개변수입니다. Vishay Vitramon의 안전 커패시터 VJ2220Y472KXUSTX1를 예로 들어 이 값을 계산하는 방법을 설명하도록 하겠습니다.
규격서에 누설 전류 값이 직접 명시되어 있지 않더라도, 절연 저항(Insulating Resistance, IR)이 규격서에 명시되어 있다면 절연 저항을 이용해 이 매개변수를 여전히 계산할 수 있습니다.
VJ2220Y472KXUSTX1 절연 저항:

이 Vishay사의 4700pF 커패시터의 경우, 최소 IR은 +25°C에서 100GOhm입니다. 최대 누설 전류는 시험 전압과 절연 저항의 관계로부터 얻을 수 있습니다.
- 최대 누설 전류 = 시험 전압 ÷ IR
이 커패시터의 전압 정격은 250VAC이지만, 1kVDC를 초과하는 DC 전압을 견딜 수 있습니다. 일반적으로 500VDC보다 큰 전압의 경우, 업계 표준 IR 시험 전압은 500VDC입니다.
500VDC 시험 전압의 경우, 누설 전류 = 500VDC ÷ 100Gohm = 5nA(최대)입니다. 그러나 누설 전류는 대체로 이 값보다 훨씬 작습니다.
시험 방법: 평균 누설 전류를 나타내기 위해 500VDC와 20초의 유지 시간을 적용합니다. 유지 시간이 길면 누설 전류 수치가 훨씬 더 낮아집니다.
영문 원본: How to calculate the leakage current of Safety Capacitor?