압력 변환기 또는 압력 전송기라고도 알려진 압력 센서는 가해진 힘을 받아 비례하는 전기적 신호로 변환한 후 PLC 또는 제어 장치로 출력합니다. 그러면 제어 장치는 신호를 psi, bar 등과 같은 사용 가능한 형태로 된 눈금 범위내에서 신호 크기에 비례하는 압력 판독값으로 변환합니다.
압력 센서를 선택할 때, 시스템의 다른 부분이 읽을 수 있는 출력을 가지는 센서를 선택하는 것이 중요합니다. 압력 센서 출력에는 네 가지 주요 유형이 있습니다.
밀리볼트: 입력의 여기(excitation) 수준에 따라 정해지는 밀리볼트 출력을 생성합니다. 예를 들어, 출력이 2mV/V이고 입력이 10V라면 풀 스케일 출력은 20mV가 될 것이며, 입력이 5V라면 풀 스케일 출력은 겨우 10mV가 될 것입니다. 입력에 따라 크기가 변하기 때문에, 안정적인 여기 수준을 유지하기 위해 일반적으로 전압 조정 전원 공급 장치가 사용됩니다. 저렴한 비용으로 인해 이런 유형의 압력 센서가 가장 널리 사용되고는 있지만, 신호를 짧은 거리만 전송할 수 있으며 주변 장치로부터의 전기적 간섭에 영향을 받기 쉽습니다. 시스템에서 읽거나 더 먼 거리를 전송하기 위해 신호의 전압 레벨을 더 높여야 한다면, 장치의 출력에 신호 증폭기를 사용해야 합니다.
볼트: 대부분의 시스템에서 읽을 수 있는 범위(일반적으로 0-5V 또는 0-10V)의 전압 신호를 출력합니다. 일반적으로 여기 수준에 의존적이지 않아서 비정전압 전원 공급 장치로도 잘 동작합니다. 이 출력 유형은 전기적 간섭에 덜 민감하며 신호를 더 먼 거리까지 전송할 수 있으며, 이런 이유로 이들은 전기적 간섭 또는 가혹한 조건때문에 밀리볼트 센서를 사용할 수 없는 산업 환경에 주로 사용됩니다.
4-20 mA: 이 압력 센서는 4mA에서 20mA 사이의 신호를 출력합니다. 주변 장치로부터의 전기적 간섭에 가장 둔감하며 신뢰할 수 있는 신호를 1000피트 이상의 거리로 전송할 수 있습니다.
디지털: 디지털 압력 센서는 디지털 신호를 출력합니다. 아날로그 센서보다 용도가 다양하며 압력 판독값뿐만 아니라 전송 위치, 로그 기록, 알람 신호 등과 같은 다른 요소들의 전달도 가능합니다. 전기적 잡음이 거의 발생하지 않으며 전송 거리가 가장 깁니다. 일반적으로 스마트 감지 및 추가 기능이 필요한 경우 사용됩니다. 디지털 압력 센서를 선택할 때 시스템과 호환되는 통신 프로토콜(I2C, SPI, UART 등)을 사용하는 센서를 선택하는 것이 중요합니다.
영문 원본: Pressure Sensor Readings (Pressure Transducer, Pressure Transmitter)