u-blox
ウェビナー開催日: 2023年4月6日
クラウドベースポジショニングが資産追跡アプリケーションにパワーの自立性をもたらす
この投稿では、ubloxのワイヤレストラッキングに関するウェビナー「Cloud-Based Positioning Delivers Power Autonomy to Your Asset-Tracking Application」の主な要点と、よくある質問を取り上げます。経験豊富なプロフェッショナルの方にも、好奇心旺盛な初心者の方にも、ウェビナーで多くの貴重な情報を得ることができます。ウェビナー、資料、および関連コンテンツへのリンクは、この投稿内に記載されています。ウェビナーの録画視聴に登録されたお客様には、PowerPointのプレゼンテーションのコピーが提供されます。すべてのスニペットとコンテンツはubloxの提供によるものです。
主な要点
- 位置更新レートが消費電力に影響
- 更新レートが低いため、バッテリの寿命が長い
- 1.8V電源により、3V電源に比べて電力消費の効率が向上
- CYCLIC、ON/OFF、スナップショットポジショニング、および電源のパワーセーブモードからのハードウェアカットオフによる効率の向上
- スタンドアロンGNSS*、AssistNow、CloudLocate、CellLocateなどの様々なロケーションオプション
- CloudLocateサービスは、デバイス内ではなくクラウドサービス内のデバイス位置情報を使用し、バッテリ駆動のデバイスで大きな電力自立性(数ヶ月または数年)とインターネット接続を持つバッテリ駆動デバイスにリーズナブルな位置精度を提供
- CloudLocateは、2G、3G、Lte、LTE-M、5G、Bluetooth、WiFi、LoRa、sigfox、衛星IoT、NB-IoTなど、あらゆる接続に対応
よくある質問
アプリケーションの評価はどのように始めればよいですか?
- ご質問の意図がよくわかりません。評価キットEVK-M101で始めることができます。
スライドのコピーは入手可能ですか?
- 録画したものを提供します。翌日中にメールをお送りします!
屋内の資産追跡にはどのソリューションがお勧めですか?また、位置精度はどのくらいですか?
- u-bloxからBluetoothベースのソリューションが提供されています。ウェブサイトをチェックしますが、このウェビナーでは今日は取り上げません。
スライド16は、左と真ん中のアイコンが間違って入れ替わっていませんか?
- その通りです。申し訳ありません。
ハードウェアカットオフとは、スリープ期間中にデバイスの電源が完全に切れ、電流を消費しないことを意味するのでしょうか?このモードは評価キットで動作モードとして利用できますか?
- はい、電源を取り外して GNSSを完全にオフにすることができます。そのような状態では、IDは電力を消費しません。
パワーポイントのコピーはいただけますか?
- はい!録画です。翌日にメールが届くので探してみてください!
リンクが欲しいのですが。
- フィードバックをありがとうございます。録画メールでも共有させていただきます!
例えば、1~10Hzのような高い更新レートと1m以下の高精度のために最適なチップは何ですか?
- u-blox M10よりも高い更新レートは、u-blox M9で実現できます(最大25 Hz)。u-blox F9のようなデュアルバンド製品では、1m未満の高い精度を実現できます。
3つのアンケートの結果を教えていただけますか?
- その結果は、質疑応答の際にお伝えする予定です。
最初の修正に要する時間(time to first fix)とは何ですか?
- GNSS受信機が最初の位置を提供するのに必要な時間です。
皆さんは略語が大好きですね。このウェビナーはすでに内容のほとんどを理解している視聴者向けのようですね。
- 申し訳ありません。もし具体的な説明が必要なものがあれば、お知らせください。お答えいたします。
このプレゼンテーションのスライドは入手可能ですか?
- はい!翌日中に録画したスライドをお送りします。メールをお待ちください!
将来、M10に15mm以上のパッチアンテナをつける予定はありますか?
- できるだけ小さなアンテナで、それなりの性能を維持できるようにしましたので、今のところはありません。
thingstream.ioをテストしていますが、MQTTサーバ間の接続しかできません。あなたはREST接続があるとおっしゃいました。それについてはどこで読めますか(マニュアルは)?
- ここからサーバ間アクセスへのリンクがあります。CloudLocate getting started
プレゼンテーションのリプレイやスライドへのリンクはいただけますか?
- もちろんです!翌日中にプレゼンテーションの録画とリンクをお送りします。受信トレイのメールをご確認ください。
SAM-M10QにはLNAが内蔵されていますか?
- はい、SAM-M10QはLNAを内蔵しています。
繰り返しになりますが、SAM-M10Qは1.8Vで電源供給できますか?
- SAM-M10Qは3Vで動作します。
CloudLocateはどのGNSSハードウェアでも使用できますか?
- CloudLocateはどんなハードウェアにもオープンですが、今のところ生データのエクスポートをサポートしているGNSSはほとんどありません。
ウェビナーのリンクとリソース
ウェビナー登録リンク:
DigiKeyウェビナーセンター:
DigiKey TechForumウェビナー投稿:
サプライヤセンター:
DigiKey提供のu-blox製品:
リソース:
ウェビナーのスライド例
- 録画されたウェビナーの視聴登録をされたお客様には、より詳細なスライドとPowerPointのプレゼンテーションのコピーが提供されます。