트리머 커패시터와 가변 커패시터

소자 구조 및 구별되는 특성

트리머와 가변 커패시터는 일정 범위 내에서 가변적인 정전 용량을 제공하는 소자로, 두 용어의 차이는 주로 설계 의도에 있습니다. “트리머” 커패시터는 사용 수명 동안 손에 꼽을 정도만 조정하도록 설계된 반면, “가변” 커패시터는 일상적 조정이 예상됩니다. 다양한 구조 유형이 사용되지만, 거의 예외 없이, 정전형 변형이며 전극 사이의 유효 표면적, 전극 사이의 거리 또는 어쩌면 둘 모두를 변경함으로써 가변성을 얻습니다.

일반적인 설계 접근법 중 하나는 공통의 축에 반원(또는 비슷한 모양)의 전극 소재가 도금된 두 개의 작은 바퀴가 달린 모양과 닮았습니다. 두 "바퀴"의 상대적인 회전 각도를 변경함으로써, 둘 간의 유효 정전 용량을 조정할 수 있습니다. 이 외에도, 각 "바퀴"의 전극 모양을 변경하면 특정 응용 분야에 필요로 하는 회전 조절 각도와 소자 정전 용량 사이의 다양한 관계를 만들 수 있습니다. 접근법의 변형에는 소자의 가변 범위 내에서 더 높은 조정 분해능을 제공할 수 있도록 두 "바퀴"의 상대적인 회전을 변화시키기 위한 웜 기어 또는 유사한 기계적 처리 방식을 사용하는 것이 포함될 수 있습니다. 다른 설계 접근법에는 동심 실린더 사이의 중첩 정도를 조정해 조작하는 가변 피스톤 커패시터와 플렉시블 멤브레인 사용을 통해 유지되는 진공 상태에서 전극판 사이의 기계적 관계를 조정하기 위해 나사 또는 다른 매커니즘을 사용하는 진공 커패시터가 있습니다.

일반적인 용도와 응용 분야

트리머 및 가변 커패시터는 일반적으로 RF 회로에서 튜닝과 매칭 용도로 사용됩니다.

눈금을 지나도록 기계식 지시기를 (또는 그 반대로) 움직여 선택한 튜닝 주파수를 나타내는 라디오 수신기는 일반적으로 지시기와 튜닝 회로에 사용된 가변 커패시터 사이가 기계적으로 연결되어 있습니다. 대부분의 이러한 수신기는 오래된 빈티지 또는 저가/저품질 디자인이지만, 현대의 응용 제품들은 여전히 트리머 커패시터를 미세 튜닝 또는 교정 목적으로 사용하고 있을 수 있습니다. 반면에 (자주 조정하도록 설계된 종류인) 가변 커패시터는 어쩌면 단종 위기에 처한 품목입니다. 더 적은 제조 허용 오차와 최신 기술에 의해 가능해진 대체 설계 기술의 사용으로 부피가 크고, 불안정하며, 기계적으로 거추장스럽고, 비싼 가변 커패시터는 대안보다 덜 사용하고 싶은 설계 요소가 되었습니다.

image

일반적인 고장 메커니즘/중요한 설계 고려 사항

트리머 및 가변 커패시터에서 볼 수 있는 소자 구조에 있어서의 다양한 변형으로 인해 그들의 구체적인 장점과 단점에 대한 확장된 논의가 여기에서는 불가능합니다. 그러나 정전형 커패시터에 있어서의 기본 원리를 고려해 본다면, 해당 소자의 장점은 종종 관찰을 통해 식별할 수 있습니다. 유전체, 전극 구조 또는 전극의 위치에 영향을 미치는 모든 것이 소자의 정전 용량에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 공기-유전체 소자는 주어진 설정에서 기압, 온도 그리고 습도에 있어서의 변화에 따라 정전 용량의 변화가 나타나며, 이는 이러한 모든 요인들이 공기의 유전 상수에 약간은 영향을 주기 때문입니다. 마찬가지로, 진공-유전체 커패시터는 진공의 누출 또는 소실에 영향을 받을 것입니다.

기계적 관점에서, 최종 조립품의 견고함은 기계적 충격 또는 진동에 대한 정전 용량의 안정성에 영향을 미칠 것이며, 조정 메커니즘의 설계는 시간에 따른 변화의 추세에 영향을 미칠 것입니다.



영문 원본: Trimmer & Variable Capacitors