タクタイルスイッチのはんだ付けの条件を教えてください

質問:

タクタイルスイッチのはんだ付けの条件を教えてください。

Block

回答:

タクタイルスイッチのはんだ付けの条件については【解説】の注意事項をご参照ください。

Block

解説:

タクタイルスイッチのはんだ付けの条件を以下に示します。

1. フローはんだ付けの条件

【フローはんだ槽を使用される場合】

  • 予備加熱   温度:100°C以下      時間:60秒以内
  • 本加熱       温度:260°C以下      時間:  5秒以内

【手はんだの場合】

  • こて先温度  350°C以下     はんだ付け時間:5秒以内

2. リフローはんだ付けの条件

【リフローでの温度プロファイル】

  • 各機種の温度プロファイルにしたがって設定をお願いします。

【手はんだの場合】

  • こて先温度  350°C以下     はんだ付け時間:5秒以内

詳しくは『タクタイルスイッチ 共通の注意事項』をご覧ください。

Block

商品カテゴリ スイッチ タクタイルスイッチ
分類 実装・保管
関連キーワード タクタイルスイッチ
はんだ付け
フローはんだ
リフローはんだ
手はんだ

Block

DigiKeyのウェブサイトでこの製品ラインをご覧になるには、以下のリンクをクリックしてください。
スイッチ | DigiKey Electronics

この「よくある質問」はOmronから提供されています。

オリジナルのFAQをご覧になるには、以下のリンクをクリックしてください。

タクタイルスイッチのはんだ付けの条件を教えてください。
| FAQ | オムロン電子部品サイト - Japan




オリジナル・ソース(English)