無線機、アンテナ、およびタワーに雷対策を施す方法について、一般的に理解が不足しています。多くの施工業者は、この問題を無視したり、最低限のことしかしなかったり、時には施工に重大な問題を引き起こすことさえあります。以下、よくある問題について簡単に説明します。
アースの手順やハードウェアについて、より詳しい情報が掲載されているウェブサイトがいくつかあります。以下のコメントはSchneider Electricによる一般的なものです。
-
アンテナをマストまたはタワーに取り付けます。指向性タイプの場合はコンパスを使って送受信所に向けてください。クランプを支持構造の金属にしっかりと接続してください。またクランプを傷つけないようにしっかりと締め付けてください。
-
太いゲージのLMR-400同軸ケーブルをアンテナまで引き、2、3フィートごとに黒(白ではない!)の ケーブルタイで固定します。太陽光から守るために、ケーブルタイの上に電気テープを2~3巻きする人もいます。
-
ケーブルのN型オスコネクタをアンテナのN型メスコネクタに接続します。きちんと嵌合していることを確認してから、手で締め付けます。(レンチは使わないでください。必要ありませんし、コネクタを損傷する恐れがあります!)
-
ケーブルを下方にアンテナから離して配線し、水がケーブルを伝ってアンテナに入らないようにします。また、接続部にテンションがかからないように注意してください。
-
密閉型RFコネクタの資料に記載されているように、ゴム製スプライシング/フュージョン/マスチックテープ(加硫テープ)で接続部をシールし、手でギュッと握って形成し、その上に電気テープを重ねます。要は水を入れないことです。
注:必要であれば、タワーやマストの頂上に上がる前に、地上でアンテナにケーブルを接続し、密封作業を行うことができます。ただし、(アンテナからケーブルをぶら下げるなどして)コネクタに力がかかりすぎないように注意してください。
-
下部にある長いLMR-400ケーブルのN型オスコネクタを雷/サージアレスタのN型メスコネクタに接続します。もう一度、手だけでしっかりと締めてください。
-
ケーブルを伝わる水がアレスタに到達する前にケーブルから落ちるよう、ドリップループを設けます。
-
ケーブルからアレスタへの接続部を、ゴム製スプライシング(加硫)テープを重ねて密封し、電気テープを重ねて覆います。
-
避雷器から無線機に短いジャンパRFケーブル(ケーブルのN型オスからアレスタのN型メス)を接続します。このケーブルは、損傷しないよう、機器キャビネットの中で慎重に配線してください。
注:無線機には、N、TNC、SMAなど、いくつかのコネクタタイプがあります。お使いの無線機のタイプに合ったジャンパケーブルがあることを確認してください。
-
避雷器とマストまたはタワーの下部を接地する必要があります。これには通常、10フィートのアース棒か、数フィートの深さに埋められた良好なアース板が必要です。(非常に高いタワーでは、タワーの周囲に等間隔に3本を配置するなど、より多くのアース棒が必要になる場合があります。)このケーブルは太いゲージ(緑色)のアースケーブルでなければなりません。ケーブルは、アレスタまたはマスト/タワーからアース棒まで、できるだけ短くまっすぐに配線する必要があります。必要のない曲がりは避けなければなりません。余分なアースケーブルは絶対に巻かないでください。このことは(また曲げたりすると)雷の高エネルギー放電に対するインピーダンスの原因になるからです。
-
通常、アンテナ自体を設置者が接地する必要はありません。アンテナは金属製のポールに金属製のクランプで取り付けられており、そのポールは接地されているはずだからです。.
-
八木アンテナ(指向性タイプ)の場合、落雷時にマストが主な打撃を受けるように、マストの頂上から数フィート下(少なくともアンテナの長さと同じ間隔)にアンテナを取り付けることをお勧めします。
-
アンテナは無指向性の場合、最上部に設置されることが多いですが、タワー側面の2~3フィート離れたアームに設置されるものもあります。これらのタイプの多くは「直流接地」されており、放射要素がコイルを通って接地されるため、静電気が発生しようとするときに静電気を逃がすことができます。これで十分な場合も多いですが、雷が非常に多い地域では、設置業者が無指向性アンテナの周囲と数フィート上に避雷針を設置することもあります。アンテナからかなり離さなければならない(2~3フィート)ので、少し厄介ですが、そのためのハードウェアは存在します。
-
タワーが高い場合は、同軸ケーブルの外側のシールドをタワー自体に接地するケーブル接地クランプを約75フィートごとに設置する必要があります。この場合、外側のシールド(編組)がむき出しになるので、その後のケーブル/クランプの防水には注意が必要です。
-
建物の入り口には、良質のサージアレスタ(PolyPhaser製など)を使用する必要があります。金属のフィードスループレートに取り付けたり、単純なインラインタイプにすることもできますが、太いゲージのアースケーブルまたはストラップに接続する必要があります。
-
サージアレスタからのアースケーブルは、太い緑色のアースケーブルを使用し、できるだけ短くまっすぐにして、巻いたり鋭く曲げたりしないでください。これらはインダクタンスを増加させ、落雷の高周波エネルギーに対する抵抗として働きます。.
-
アースケーブルは、金属製の電線管を通してはいけません。これはインピーダンスを増加させ、ノイズを拾う可能性があります。
-
サージアレスタは、1つの大きなサージを吸収したり、複数の小さなサージを吸収したりして、一定期間が経過すると故障することに注意してください。この故障は、開回路として、あるいはより一般的には高いVSWRの原因として現れます。予備を用意しておき、VSWRが高いようであれば、現場でユニットを交換してみてください。
-
サージアレスタは真の避雷器ではありません。アンテナに直撃すると、アレスタが耐えられないほどのエネルギーがシステムに送られ、無線機や付属機器に重大な損傷を与える可能性があります。サージアレスタは、主に静電気の蓄積を遮断し、落雷を防ぐことを目的としています。
-
アースケーブルは、工業用品質のアース棒またはアース板に接続し、地域の規制(またはそれ以上)に従って設置しなければなりません。これには8フィートか10フィートのアース棒が必要です。
-
アース線はすべて、建物のケーブル入口部の金属プレートなど、共通のポイントに接続する必要があります。デイジーチェーンでのグラウンド接続は避けてください。
-
マスト(10~20フィートなど短い場合)は、短いストレートケーブルで下部をアース棒に接地してください。できれば別個のものを使用するのが好ましいですが、短いマストとキャビネットが近接している現場では、1本のアース棒で代用されることがよくあります。
-
小型のアンテナを使用する場合は、その基部に1本の長いアース棒を使用することができますが、通常のタワーでは、3本以上のアース棒とそれらをつなぐ太い銅線のリング、そしてタワーから伸びる数本のケーブルでアースリングを設置する必要があります。
以下もご覧ください。
Source - https://www.se.com/us/en/faqs/FA335435/
Source - https://www.se.com/us/en/faqs/FA335433/
DigiKey Antennas & Associated Products