배리스터의 고장 모드는 무엇인가요?

배리스터는 과도한 전압이 인가되면 단락됩니다. 이 부품은 사전에 정해진 전압이 부품에 걸릴 때까지 졀연을 유지하는 물질로 만들어집니다. 이 전압이 발생하면, 그림 1에서와 같이 애벌런치 항복(avalanche breakdown)에 의해 배리스터는 전류 션트처럼 동작하게 됩니다. 이는 보호 회로의 고장이 감지되지 않을 경우 발생할 수 있는 부하의 손상을 방지합니다. 배리스터를 사용할 때는 반복적인 서지에 대해 내구성이 좋은 제품을 선택해야 합니다.


그림. 1: 표준 배리스터의 일반적인 정규화된 전압 대 전류 특성 곡선

디지키의 엄선된 전체 배리스터는 여기에서 확인할 수 있습니다.

내용과 이미지는 [TDK의 FAQ] (https://product.tdk.com/en/contact/faq/index.html)로부터 제공되었습니다.



영문 원본: What Is the Failure Mode of a Varistor?