保護部品を選択する際の主な要素

設計に適した保護部品を選択する際には、選択した部品が回路を効果的に保護し、アプリケーションの要件を満たすことを確認するために、以下のような主な指標や事項を考慮する必要があります。

1. 動作電圧: 保護部品の定格作動電圧が回路の通常動作電圧よりも高いことを確認してください。保護部品の定格作動電圧が回路の通常動作電圧よりも低い場合、過電圧状態および誤動作が発生する可能性があります。
2. 作動電圧: TVSダイオードやバリスタのブレークダウン電圧(または作動電圧)を選択する際には、効果的な保護を確実にするために、回路で発生する可能性のある過渡過電圧を考慮する必要があります。
3. 最大電流: 選択した部品が耐えることのできる最大電流が、予測されるサージ電流または短絡電流よりも大きいことを確認してください。
4. 応答時間: TVSダイオードなどの過渡保護部品の場合には、過渡過電圧を迅速に抑制するために、応答時間はできるだけ短くする必要があります。
5. エネルギー吸収能力: MOVやバリスタについては、サージ発生時に損傷しないように、最大エネルギー吸収能力を考慮する必要があります。
6. リーク電流: 通常の動作条件下において、保護部品のリーク電流が回路の正常動作に影響を与えないことを確認してください。
7. 環境条件: 作業環境の温度、湿度などを考慮して、特定の環境下において部品の安定性を確保するために、適切な材料およびパッケージを選択してください。
8. パッケージ形態: 設計要件に応じて、取り付け容易で熱放散に優れた適切なパッケージ形態を選択してください。
9. 信頼性および製品寿命: 部品の動作ライフサイクルおよび故障モードを考慮して、長期間の安定動作を確保するために高信頼性の部品を選択してください。
10. 規格および認証: 選択した部品が、製品の品質と安全性を確保するために、関連する業界規格および認証要件を満たしていることを確認してください。

上述した指標を総合的に考慮することにより、適切な保護部品を選択し、効果的に電子機器の安全性と安定した動作を確保することができます。




オリジナル・ソース(English)