概要
TPA、シール、ラッチ、コンタクト、その他の小さな部品といったアクセサリからコネクタや主要なデバイスを特定しようとしても、通常はうまくいきません。まずメインの部品から特定してください。
はじめに
お客様が、大きなアセンブリに含まれている小さなアクセサリ部品を手がかりに、コネクタを特定しようとするケースをよく見かけます。これは時折成功することもありますが、ほとんどの場合、アクセサリ部品だけでは元のハウジングを特定することはできません。その理由は、部品の種類やメーカーが互換性をどのようにドキュメント化しているかによって異なるからです。
例:MolexのMicro-Fit+ Versa TPA
関連部品: WM26567-ND (Molex 2064620200) – コネクタ、TPA
このTPAは、データシートでは 900-2157591002-ND(Molex 2157591002)と互換性があると記載されています。しかし、このTPAのデータシートには 206462 が互換部品としては記載されていません。一見すると矛盾しているように見えますが、実際にはそうではありません。TPAのデータシートの3ページ目では、代わりに次の記載が参照されています。
Micro-Fit+ Dual Row Receptacle Housings: 206461
当社のカタログでは、この品番に一致するコネクタが3種類掲載されています。
ここで重要な点は、206462 が 206461 ハウジングと同じMicro-Fit+ Versaシリーズの部品であるということです。データシートに互換ハウジングのすべてのバリエーションが明示的に記載されていなくても、このTPAはそれらに適合します。
なぜすべての部品をリストアップしないのですか?
データシートが、すべての互換部品を逆引きできる方法を提供していれば理想的に思えるかもしれません。しかし、これはすぐに現実的ではなくなります。多くのコネクタファミリには、次のような要素があります。
- 数十種類のキャビティ数
- 複数のキーイングオプション
- カラーバリエーション
- 機構的な改定
すべての関連情報をドキュメント化しようとすると、膨大なテーブルが作成されることになり、その情報はすぐに最新ではなくなってしまいます。コンタクト、リテーナ、シール、TPAなどの関連製品は、通常、シリーズ全体を対象として設計されています。コネクタには特定の品番が割り当てられている場合もありますが、互換性はデータシートに記載されている範囲よりも広いことがよくあります。
設計プロセスの一貫性
メーカーが製品をどのような順序で設計しているかにかかわらず、ドキュメントの流れはハウジングからアクセサリへと一方向に進み、その逆ではありません。一部のメーカーでは逆方向の参照情報を維持している場合もありますが、これは決して一般的ではありません。