부속품만으로는 원래의 장치를 찾기 어렵습니다

요약

TPA, 씰, 래치, 접점과 같은 부속품으로 원래의 커넥터나 주장치를 식별하려는 시도는 대체로 성공하기 어렵습니다. 그러니 주장치로부터 식별을 시작하십시오.

서론

고객들이 큰 커넥터 조립품의 작은 부속품 하나를 사용해 커넥터를 역추적하려는 경우를 자주 봅니다. 간혹 가능한 경우도 있지만, 대부분은 부속품만으로 원래의 커넥터 하우징을 정확히 식별하기는 어렵습니다. 부품의 종류나 제조사가 호환성을 문서화하는 방식 등에 따라 여러 이유가 있을 수 있습니다.

예시: 몰렉스 Micro-Fit+ Versa TPA

관련 부품: WM26567-ND (몰렉스 2064620200) - 커넥터 TPA

900-2157591002-ND (몰렉스 2157591002)규격서를 보면 이 TPA가 호환된다고 나와 있습니다. 그러나, TPA의 규격서를 보면 215759가 호환 부품으로 명시되어 있지 않습니다. 처음 보면 서로 모순처럼 보일 수 있지만, 실제로는 그렇지 않습니다. 대신 TPA 규격서 3페이지 Use with Part(s)에는 다음과 같이 안내되어 있습니다. Micro-Fit+ Dual Row Receptacle Housings: 206461. 디지키는 이 206461 계열의 커넥터 다섯 가지를 취급하고 있습니다.

여기서 중요한 점은 215759가 206461와 동일한 Micro-Fit+ 리셉터클 하우징이라는 것입니다. 규격서에 모든 개별 하우징 부품 번호들이 명시적으로 기재되어 있지는 않지만 이 TPA가 215759에도 장착이 가능할 것입니다.

왜 모든 부품을 기재하지 않나요?

만약 규격서가 모든 호환 부품을 역추적할 수 있는 정보를 제공한다면 이상적으로 보일 수 있습니다. 그러나 이는 빠르게 비현실적이라는 것을 알게 됩니다. 많은 커넥터 제품군에는 다음과 같은 변수가 존재합니다:

  • 수십 개의 핀 수
  • 다양한 키잉 (keying) 옵션
  • 색상 변형
  • 기계적 변경

이 모든 관계를 문서로 정리하면 방대한 표가 필요하며, 최신 정보를 빠르게 반영할 수가 없습니다. 단자, 리테이너, 씰, 그리고 TPA와 같은 관련 부품은 보통 개별 커넥터가 아닌 전체 시리즈를 기준으로 설계됩니다. 특정 커넥터 부품 번호가 명시되는 경우도 있지만, 실제 호환 범위는 규격서에 보이는 것보다 훨씬 넓은 경우가 많습니다.

설계 절차의 일관성

제조사가 제품을 어떤 순서로 설계하는지와 상관없이, 문서화는 항상 하우징에서 부속품 방향으로 이루어집니다. 일부 제조사가 부속품 기준의 역참조 정보를 제공하기도 하지만, 이는 일반적인 관행은 아닙니다.



영문 원본: Accessories May Not Lead to the Original Device