커넥터 하우징에서 "극성"이란

“극성 (polarity)"은 전자 분야에서 꽤 자주 사용되면서도 여러 가지 의미로 쓰일 수 있는 용어입니다. 일반적으로 ‘극성이 있다’고 여겨지지 않는 제품들에 대해서도 극성 관련 질문을 자주 받습니다. 최근 극성 관련 질문을 받았던 몰렉스 Mini-SPOX 시리즈 0050375023 커넥터 하우징을 예로 들어 보겠습니다. 이 제품에 극성이 있을까요? 있다면 어떻게 확인할 수 있을까요?

이 경우 "극성"은 두 가지 의미 중 하나로 해석될 수 있습니다. 가장 보편적으로 사람들이 이해하는 의미이며, 흔히 "극성이 있나요?"라는 질문을 유발하는 의미는 전기적 극성으로, 제품의 “플러스 (+)” 측과 마이너스 (-) 측에 대한 것입니다. 극성에 관한 기존 게시글에서 설명하였듯이, 이 Mini-SPOX와 같은 수동 커넥터는 전기적으로 극성을 갖지 않습니다. 전원을 공급할 수 있는 능동 부품 또는 전원을 공급받는 내부 회로가 없기 때문에, 이런 부품은 본질적으로 이런 식의 극성을 가질 수 없습니다. 이는 전자 제품에 관한 매우 일반적인 오해로, 전자 분야에 익숙하지 않은 많은 사람들이 모든 부품에는 극성이 있어서 '플러스’와 '마이너스를 가지거나, 또는 이러한 정보를 나타내는 '1번 핀’이 반드시 있다고 생각하기 때문입니다.

특히 커넥터의 경우, "극성"이라는 용어는 물리적 극성, 즉 지정된 상대물과 한 방향으로만 체결될 수 있도록 하는 하우징의 구조적 특징을 의미합니다. 이 Mini-SPOX 제품도 대부분의 커넥터처럼 이러한 방식의 물리적 극성을 가집니다. 이러한 유형의 극성을 커넥터에서는 보통 "키잉 (keying)"이라고 하며, 극성이 있는 커넥터를 일반적으로 키드 커넥터 (keyed connector)라고 부릅니다. 해당 커넥터의 지정된 상대물과 체결할 때, 커넥터의 극성은 육안으로 쉽게 확인할 수 있으며 직관적입니다.

이 커넥터를 지정된 상대물이 아닌 다른 커넥터와 연결하려는 시도는 헛수고입니다. 최신 커넥터는 일반적으로 장비 조립 과정에서 발생하는 사람의 실수를 줄이기 위해 정확히 이런 유형의 잘못된 결합을 방지할 수 있도록 정교하게 설계되어 있기 때문입니다. 이런 상황은 흔히 연장 케이블을 추가하거나 원래 의도와 다른 용도로 맞춰 쓰려하는 등 이 Mini-SPOX와 같은 케이블-기판 커넥터를 케이블-케이블 커넥터 연결에 억지로 사용하려 할 때 발생합니다. 이런 구성이 꼭 필요한 상황이라면, 0050375023와 같은 키드 커넥터를 억지로 맞추려 하기 보다는 커넥터 조합 전체를 교체하는 것이 가장 바람직합니다.



영문 원본: The Term “Polarity” in Connector Housings