ブーストコンバータの設計:第2回 — 設計目標と入力電流/デューティサイクルの計算

軽負荷設計では、スイッチ電流は負荷電流と同じではなく、入力側のインダクタ電流です。この記事では、出力電力から始め、効率を考慮して入力電力を逆算し、平均入力電流を計算し、最後に最大デューティサイクルを求めます。これらの値は、後でICとインダクタを選定する際の具体的な仕様要件となります。

設計仕様の例

システムでブーストコンバータに次の仕様が要求されると仮定します。

  • 出力電圧:V_{OUT}=34\,\text{V}
  • 出力電流:元の記事では80\,\text{mA}と指定されていますが、その後の電力計算式では0.1\,\text{A}(100\,\text{mA})が使用されています。以下の式でも、この計算で使用された100\,\text{mA}を使用します。
  • スイッチング周波数:f_{SW}=2\,\text{MHz}
  • 2つの入力電圧候補:V_{IN1}=12\,\text{V}およびV_{IN2}=28\,\text{V}
  • 主な要件:クリーンな出力、非常に低いスイッチングノイズ、および小型のソリューション

出典: Analog Devicesの技術記事 Boost Converter Design for Sensitive Loads at Light Load(軽負荷時のノイズに敏感な負荷向けブーストコンバータの設計)

ステップ1:出力電力を計算する

出力電力は、実際に負荷に供給される電力です。

P_{OUT}=V_{OUT}\times I_{OUT}=34\times0.1=3.4\,\text{W} \tag{1}

ステップ2:効率を考慮して入力電力を逆算する

ブーストコンバータの効率は100%ではありません。効率を\eta=90\%と仮定すると、損失分を補うために、入力側からより多くの電力を供給する必要があります。

P_{IN}=\frac{P_{OUT}}{\eta}=\frac{3.4}{0.9}=3.77\,\text{W} \tag{2}

技術的な結論: P_{IN}は電源が供給しなければならない総電力であるため、P_{OUT}より大きくなります。この差は、スイッチング損失、導通損失、および静止電流による損失を含む、コンバータ内部の損失を表します。

ステップ3:平均入力電流を計算する

ブーストコンバータのインダクタは入力側に接続されているため、平均インダクタ電流は平均入力電流に等しくなります。2つの入力条件について、それぞれ計算します。

I_{IN1}=\frac{P_{IN}}{V_{IN1}}=\frac{3.77}{12}=0.314\,\text{A} \tag{3}
I_{IN2}=\frac{P_{IN}}{V_{IN2}}=\frac{3.77}{28}=0.134\,\text{A} \tag{4}

一言で表すと、 入力電圧が低いほど入力電流は大きくなります。この関係は、後で動作モードを選定する際に特に重要になります。

ステップ4:インダクタのピーク電流を推定する

インダクタ電流は一定の直流電流ではなく、リップルを伴う三角波状の波形です。余裕を持たせるため、ピーク電流を平均入力電流の1.2倍、つまり平均入力電流より20%大きい値として推定します。これはスイッチのピーク電流でもあります。

I_{PEAK1}=I_{IN1}\times1.2=0.314\times1.2=0.377\,\text{A} \tag{5}
I_{PEAK2}=I_{IN2}\times1.2=0.134\times1.2=0.16\,\text{A} \tag{6}

ピーク電流によって、2つの重要な部品要件が決まります。

  1. ICのスイッチ電流定格: ピーク電流より大きくなければなりません。
  2. インダクタの飽和電流I_{SAT}: 第4回で説明するように、一般にICの過電流閾値の1.2倍より大きいことが望まれます。

この例では、どちらの入力条件でもピーク電流は0.5\,\text{A}を超えません。したがって、スイッチ電流定格が0.5\,\text{A}で、耐圧定格が40\,\text{V}を超えるICであれば、両方の条件に対応できます。

ステップ5:最大デューティサイクルを計算する

デューティサイクルDは、各スイッチング周期においてスイッチがオンになっている時間の割合です。これは入力電圧と出力電圧によって決まります。

D_{MAX}=\frac{V_{OUT}-V_{IN(MIN)}}{V_{OUT}} \tag{7}

2つの入力電圧を代入すると、次のようになります。

D_{MAX1}=\frac{34-12}{34}=0.647 \tag{8}
D_{MAX2}=\frac{34-28}{34}=0.176 \tag{9}
  • 12 V入力: デューティサイクルは約65%であるため、スイッチは各周期の半分以上の時間にわたってオンとなり、インダクタにエネルギーが蓄積されます。
  • 28 V入力: デューティサイクルはわずか約18%です。

一言で表すと、 デューティサイクルが大きいほど、インダクタの充電時間が長くなり、必要なインダクタンスも大きくなります。第3回では、この結果を使用します。

まとめ

ここまでで、次の値が得られました。

  • 入力電力:3.77\,\text{W}
  • 12 V入力の場合:平均入力電流0.314\,\text{A}、ピーク電流0.377\,\text{A}、デューティサイクル0.647
  • 28 V入力の場合:平均入力電流0.134\,\text{A}、ピーク電流0.16\,\text{A}、デューティサイクル0.176

これらの値は、IC、インダクタ、および動作モードを選定するための基礎となります。

主な要点

  • スイッチ電流は負荷電流と同じではありません。P_{OUT}、\eta、およびV_{IN}から平均入力電流とピーク入力電流を求めます。
  • 入力電圧が低いほど入力電流が大きくなり、CCM(連続導通モード)を維持しやすくなります。
  • 最大デューティサイクルはV_{IN}とV_{OUT}によって決まります。一般に、デューティサイクルが大きいほど、より大きなインダクタンスが必要になります。
  • これらの値は、IC、インダクタ、および軽負荷時の動作モードを選定するための基礎となります。

関連製品

追加参考資料

  1. LT8336 データシート(Analog Devices)
  2. LT8330 データシート(Analog Devices)

その他のコンテンツ




オリジナル・ソース(English)