動作モードが選択され、ICの選定が完了しても、スイッチング電源から発生する高周波ノイズが許容限度を超える場合があります。この問題を解決するには、最後の対策として出力段にフィルタを追加します。パッシブ型の2次LCフィルタを使用すると、負荷に伝わるノイズを約47\,\text{dB}減衰させることができます。この記事では、ノイズの発生源、フィルタの構成方法、部品定数の計算方法、および性能の検証方法について説明します。
スイッチングノイズはどこから発生するのか?
スイッチングレギュレータでは、次の3つの要因によって高周波ノイズが発生します。
- PCBの寄生インダクタンスと寄生容量が、急激に変化する電圧および電流と相互作用します。
- スイッチのオン・オフが切り替わる際に、電圧と電流が急激に変化します。
- スイッチングノードでリンギングが発生します。
これらの高周波成分は、伝導経路または放射経路を通じて負荷に到達する可能性があります。RF回路、高精度ADC、センサなどのノイズに敏感な負荷では、数mVのリップルでも問題を引き起こすことがあります。
第1回の図1を振り返ってみましょう。この図は、フィルタを追加する前の出力リップルを示しており、その大きさは約9\,\text{mV}で、スパイクは主にスイッチの状態が切り替わる際に発生しています。比較のために、以下に再掲します。
図1: フィルタを追加する前の LT8330 の出力リップルとスパイク。シミュレーションによるリップルは約9\,\text{mV}です(画像出典:Analog Devices)
選択肢1:ブーストコンバータの後段にLDOを使用できるか?
最も直接的な方法は、ブーストコンバータの後段に低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO)を配置し、その高いPSRR(電源電圧変動除去比)を利用してリップルを抑制することです。ただし、この例には適していません。
- 出力電圧が34\,\text{V}の場合、使用できる高電圧LDOの選択肢が限られ、ドロップアウトによる損失も大きくなります。
- 2\,\text{MHz}のスイッチング周波数は、ほとんどのLDOのループ帯域幅よりも高いため、この周波数ではPSRRが急激に低下します。
結論:この場合、LDOの使用は効率的でも実用的でもありません。
選択肢2:2次LC出力フィルタ
より適切な方法は、出力段に2次LCフィルタを追加することです。能動素子は必要なく、インダクタ、複数のコンデンサ、およびダンピング抵抗だけで構成できます。
図2: LT8330 の出力段に追加するフィルタの回路図(画像出典:Analog Devices)
部品選定の指針:
- 直列インダクタL_1には、100\,\text{nH}~500\,\text{nH}の範囲で、追加の電圧降下を避けるためにDCRができるだけ小さいものを選びます。
- C_1とL_1によってカットオフ周波数が決まります。
- C_2には、 C_1の4~5倍の静電容量を持つものを選択します。 C_2はダンピング抵抗R_1とともに、LC共振を抑制するダンピング回路を構成します。
カットオフ周波数はどのように計算するのか?
この例では、L_1=0.3\,\mu\text{H}、C_1=4.7\,\mu\text{F}を選択します。カットオフ周波数は次の式で求められます。
この周波数が適切かどうかは、次の3つの基準によって判断できます。
- このカットオフ周波数は、この例におけるレギュレータのループ帯域幅である約13\,\text{kHz}よりも高いため、制御ループの安定性を損なうことはありません。
- このカットオフ周波数は、スイッチング周波数の2\,\text{MHz}よりも低いため、スイッチングリップルを十分に減衰させることができます。
- 経験則として、カットオフ周波数はループ帯域幅の少なくとも10倍以上、スイッチング周波数の10分の1以下に設定します。
ダンピング抵抗はどのように計算するのか?
LCフィルタには、共振周波数でインピーダンスのピークが生じます。C_2とR_1をC_1と並列に接続することで、このピークを抑制します。
技術的なヒント: ダンピング回路では少量のエネルギーが消費され、わずかな電圧降下が生じます。ただし、得られるノイズ低減効果と比較すると、通常は許容できる範囲です。
シミュレーションによる検証1:周波数応答
ボード線図を使用すると、フィルタがどの程度ノイズを減衰させるかを直感的に確認できます。
図3: 追加フィルタの周波数応答のシミュレーション結果(画像出典:Analog Devices)
2\,\text{MHz}のスイッチング周波数では、このフィルタによって約47\,\text{dB} の減衰が得られます。47\,\text{dB}とは、どの程度の減衰を意味するのでしょうか?これは、リップルの振幅が元の値の約1/223に減少することを意味します。
シミュレーションによる検証2:時間領域での出力リップル
最後に、フィルタを追加した後の時間領域の波形を確認し、図1と比較します。
図4: フィルタを追加した後の LT8330 の出力リップルのシミュレーション結果(画像出典:Analog Devices)
図1と図4を比較すると、高周波スパイクが大幅に抑制され、出力波形がノイズの少ない平坦な波形になっていることがわかります。これが、ノイズに敏感なアプリケーションにおいて2次LCフィルタを使用する利点です。
重要な注意事項:フィルタを制御ループの外側に配置する
フィルタは、フィードバック電圧の検出点よりも後段の負荷側に接続します。つまり、フィードバック回路は、フィルタによって「ノイズが低減された」出力電圧ではなく、フィルタの前段の電圧を検出します。なぜでしょうか?
- フィルタを制御ループの内側に配置すると、LC共振によってループゲインに追加の位相シフトが生じ、安定性が損なわれる可能性があります。
- フィルタを制御ループの外側に配置すると、出力ノイズを減衰させるだけで、ループ補償には影響しません。
- その代償として、フィルタの直流抵抗とインダクタのDCRによって負荷レギュレーションがわずかに悪化しますが、通常、その影響は小さいものです。
まとめ
- 2次LCフィルタは、高周波スイッチングノイズを抑制するための経済的で効果的な方法です。
- 134\,\text{kHz}のカットオフ周波数は、ループ帯域幅(13\,\text{kHz})とスイッチング周波数(2\,\text{MHz})の間に位置しています。
- R_1=0.25\,\Omega、C_2=22\,\mu\text{F}のダンピング回路によって、LC共振のピークを抑制します。
- シミュレーションでは、2\,\text{MHz}で約47\,\text{dB}の減衰が得られることが示されています。
主な要点
- 2次LCフィルタは経済的で効果的です。この例では、2\,\text{MHz}で約47\,\text{dB}の減衰を実現しています。
- カットオフ周波数を、ループ帯域幅(13\,\text{kHz})とスイッチング周波数(2\,\text{MHz})の間にある 134\,\text{kHz}に設定します。
- R_1=0.25\,\Omega、C_2=22\,\mu\text{F}のダンピング回路によって、LC共振のピークを抑制します。
- 安定性を損なわないように、フィルタはフィードバック電圧の検出点よりも後段の負荷側、つまり制御ループの外側に配置する必要があります。
出典: この記事は、Analog Devicesの技術記事 Boost Converter Design for Sensitive Loads at Light Load(軽負荷時のノイズに敏感な負荷向けブーストコンバータの設計)を参考にしています。
関連製品
追加参考資料
その他のコンテンツ
- ブーストコンバータの設計:第1回 — 軽負荷時の課題:効率とノイズのどちらを優先するか
- ブーストコンバータの設計:第2回 — 設計目標と入力電流/デューティサイクルの計算
- ブーストコンバータの設計:第3回 — インダクタの選定:大きい方がよいか、小さい方がよいか?
- ブーストコンバータの設計:第4回 — ICの選定と軽負荷時の動作モード
- ブーストコンバータの設計:第5回 — 最後の関門:出力LCフィルタ
- ブーストコンバータの設計:第6回 — 7ステップの設計プロセスのレビュー