複数導体ケーブルのシールドの種類

複数導体ケーブル は信号伝送に使用されることが多いため、アプリケーションの信号品質に対するEMI の影響を軽減するため多くがシールドされています。シールドは不要なEMI 混信をブロックし、重要な信号導体に到達する前にアースに流します。

シールドは必ずしもすべてのケーブルに必要ではありませんが、工場の床や送電システムの近くなどノイズの多い環境でケーブルを選択する際には、最初に考慮すべきことの一つです。アプリケーションに適切なシールドを選択する際に少し時間をかけて事前に考えておけば、何週間ものトラブルシューティングにかかる​​時間を節約できます。

では、どのシールドケーブルがあなたに適しているでしょう?一般に、ケーブルシールドには、ホイル、編組、スパイラルの主な3つの種類があります。

image

この表では、3つの異なるシールドタイプを並べて比較しています。これにより、アプリケーションの要件に最適なシールドタイプを選定することができます。

ホイル 編組 スパイラル
シールド効果 普通 良い 普通
折り曲げの柔軟性 良い 普通 非常に良い
機械的強度 普通 良い 普通
長所 薄い、低コスト 総合性能が良い 柔軟に曲げられる
欠点 繰り返し折り曲げた場合、裂ける危険性 高周波で効率が低下 撚り線のインダクタンスのため高周波性能が悪い



オリジナル・ソース(英語)