多くの開発ボードやプロトタイピングボードのプラットフォームでは、機能を素早く拡張するためのフォームファクタを特別に定義しており、これらのフォームファクタには、よく名前が付けられています。以下に、一般的な拡張フォームファクタの名前をいくつか紹介します - 抜けているものがあれば、ご自由に追加してください。
Arduino - シールド には、通常のUNOスタイルのR3バリアントと、より大きなメガR3バリアントがあります。R3、またはRev 3は、今日のArduinoおよび互換ボードの事実上の標準となっており、MCUボードへのいくつかの他の変更に加えて、AREFピンの隣にSCLピンとSDAピンを追加し、Resetピンの隣にIOREFと別の未使用ピンが追加されました。
Raspberry Pi - HAT (Hardware Attached on Top) は、古い26ピンのバリアントと新しい40ピンのバリアントがあります。pHAT (partial HAT) Raspberry Pi ZeroとZero Wボードのフォームに合うように設計されたバリアントですが、ピン配列はHATのとpHATの間で同じであるため、それらは交換して使用することができます。Pimoroniが最近立ち上げたもう1つの命名規則は、 SHiM (Shove Hardware in Middle)です。これは、Raspberry PiとHATまたはpHATの間に収まるように設計された薄型ボードで、通常はGPIOピンの一部のみを使用します。また、Raspberry Pi 財団による HAT の定義では、ボードに関する情報(メーカー、GPIO マップなど)が記載された EEPROM が拡張ボード上に存在するべきであるとされていますが、これはしばしば省略されていることにも注意が必要です。
BeagleBone - ケープ(Capes) は、特定の品種のBeagleBoneで使用するために定義されるかもしれませんが、これは通常、ピン配列ではなくボードの機能によって定義されます。
Feather - FeatherWings は、Adafruit社のFeatherエコシステムのMCU開発ボードの追加ボードです。
mikroBUS - クリックボード(click boards) は、ArduinoやRaspberry PIなど人気のある開発ボード用のMikroElektronikaのmicroBUS拡張プラットフォームに機能を追加し、そのためにアダプタボードも用意されています。
Robert_Fay TechForum Lead
これらのボードを探しているときの注意事項の1つは、時々別のカテゴリでこれらの部品を見つけることがあることです。
例えば、Beaglebone のケープは、Eval Boards- Expansion Boards, Daughter Cards と同様、アクセサリ (Dev Boards, Kits, Programmers) にもリストされているのがわかります。
特定のカードによっては、ファミリ固有のカテゴリで見つかる場合もあります。例えば、 NL-AB-BBCL (Skywire Beagle Bone Black Cape) は、RF評価と開発キット、ボード の下にあります。



David_Sandys DigiKey Employee
Arduino、Raspberry Pi、Beaglebone、Featherその他、ご希望のボードを見つけるための素晴らしい方法は、こちらのボード製品セレクタをご覧ください。