MolexのUltra-Fit 172256コネクタについて質問されました。2極コネクタの1722561002と1722561102の違いは、TPA(Terminal Position Assurance)アクセサリを使用できるかどうかです。TPAは、端子が正しく取り付けられていれば、コネクタのハウジングにカチッとはまります。端子がハウジングの奥まで入っていないと、TPAはカチッとはまりません。

1722561002 = TPA装着機能無し

1722561102 = TPA装着機能付き(背面部のタブ)
この機能の有る場合/無い場合の両方の品番が記載された図面はこちらです。品番のリストは最終ページの右側にあります。
そのため、TPA装着機能を持つコネクタには、 Ultra-Fit 172264 TPAアクセサリを使用することができます。2極TPAは、ブラック1722641002とナチュラル1722642002のカラーバリエーションが用意されています。ご使用になる色は、同じ色にしたい人もいれば、正しく設置されているかどうか判断しやすいように対照的な色にしたい人もいるでしょうから、個人の好みになります。
TPA機能付きコネクタは、正常に動作するために必ずしも必要ではありません。コンタクトが正しく装着されていることを保証するだけです。そのため、TPA機能を使用しないのであれば、どちらのスタイルでも使用することができます。