Triad Magnetics 변압기 기판은 세척할 수 있나요?

Triad Magnetics가 공급하는 일반 변압기는 크게 개방형과 포팅(캡슐형)의 두 가지 구조로 되어 있습니다. 개방형 구조는 보빈에 감겨져 있거나, 토로이드 또는 막대 코어에 직접 감겨져 있거나, 또는 각 권선층 사이에 종이로 구분된 종이 튜브에 감겨져 있습니다. 페라이트 코어 또는 (일반적으로 강철로 제작되는) 라미네이션(lamination)을 삽입한 후에 완성된 제품을 바니시에 담궈 함침(impregnation) 처리합니다. 포팅 변압기의 공정도 유사하나 변압기 주변에 에폭시 포팅 화합물을 주입하는 추가 단계가 있습니다.

변압기를 만드는 재료는 모두 세척 작업에 가장 일반적으로 사용하는 용제에 대한 저항성이 매우 큽니다. 가장 취약한 부분이 바니시가 사용되는 함침입니다. 이 바니시는 자일렌과 톨루엔 같은 벤젠 유도체 용제로 희석하도록 만들어졌습니다. 포팅 변압기의 경우, 영향이 훨씬 느려 (실온에서 2분 미만의) 짧은 시간의 노출로는 손상을 주지 않을 가능성이 크지만 벤젠 유도체 용제를 피하는 것이 좋습니다.

(주로 이소프로필 알코올과 물이 10%에서 70%로 혼합된 용액을 사용하는) 수성 세척을 사용할 경우, 담근 뒤 최소 60°C에서 최소 30분 동안 오븐 베이킹 하는 것을 권장합니다. 그 이유는 개방형 변압기는 권선 내부에 물이 갇혀 있을 가능성이 있으며, 이는 시간이 지남에 따라 산화를 일으킬 수 있기 때문입니다.

출처 - https://www.triadmagnetics.com/faq/



영문 원본: Are Triad Transformers Board Washable?