Triadのトランス基板は洗浄できますか?

Triad Magneticsが提供する標準トランスには、主にオープン構造とポット構造の2種類があります。オープン構造タイプは、ボビンに巻かれるか、トロイダルコアまたはロッドコアに直接巻かれるか、コイル巻き上げの各層間の絶縁紙とともに紙管に巻かれます。その後、フェライトコアまたは積層板(通常スチール製)に取り付けられ、完成品はワニスに含浸されます。ポット型トランスも同様の工程を経て、トランスの周囲にエポキシ樹脂で封止が行われます。

トランスを構成する材料はすべて、洗浄作業で一般的に使用される溶剤に対してかなりの耐性があります。最もダメージを受けやすいのは含浸ワニスです。これらのワニスは、キシレンやトルエンなどのベンゼン系溶剤で薄められるように調合されています。ポット型トランスについては、ベンゼン系溶剤も避けることが望ましいですが、影響はかなり遅いですので、短時間の処理(室温で2分以内)であれば、おそらくダメージはないでしょう。

水性洗浄(多くの場合、イソプロピルアルコールと水からなる10%から70%の溶液)を使用する場合は、浸漬後少なくとも30分間、60℃のベーキング処理を行うことを推奨します。その理由は、オープン構造のトランスはコイル内に水をため込む可能性があり、時間の経過とともに酸化を引き起こすからです。

出典 - https://www.triadmagnetics.com/faq/




オリジナル・ソース(English)