TVSデバイスは、どのようにして過渡過電圧による衝撃から回路を保護しますか?
動作原理: TVSダイオードは、逆バイアス下でのp-n接合のアバランシェ降伏特性を利用しています。電圧がTVSダイオードの降伏電圧を超えると、TVSダイオードはオン状態になり、電流をグランド線に導きます。これにより、過渡過電圧を安全な電圧レベルに制限し、高感度な電子部品を保護します。要するに、TVSダイオードは、過渡過電圧を非常に短時間で安全なレベルに制限し、電子回路を効果的に保護します。その高速応答性と高いエネルギー吸収能力により、TVSダイオードは過電圧保護のために最適な選択です。
TVSダイオードは、過電圧保護以外にどのような用途がありますか?干渉防止回路の干渉抑制素子として使用できますか?
過電圧保護に加えて、TVS(過渡電圧サプレッサ)には他にも多くの用途があり、干渉抑制素子として干渉防止回路にも使用できます。以下は、TVSの主な用途と機能です。
- 静電気放電(ESD)対策: TVSダイオードは、静電気放電によって発生する瞬間的な高電圧パルスを効果的に吸収し、高感度な電子部品を損傷から保護します。この機能により、TVSダイオードは、コンピュータ、通信機器、家電製品などの分野で幅広く使用されています。
- 雷保護: 電力線および信号線では、TVSダイオードを使用して、落雷による瞬間的な過電圧を防ぎ、機器を損傷から保護することができます。この機能は、屋外機器および通信基地局にとって特に重要です。