過渡電圧抑制(TVS)ダイオードとツェナーダイオードはどちらも、電圧レベルがデバイスのクランプ電圧をスパイク状に超えたとき、超過したエネルギーを吸収して回路を保護するために使用されます。両者の違いは何でしょうか?
-
ツェナーダイオードは電圧をより安定にするために使われます。レギュレータであり、保護デバイスとして動作します。
-
TVSダイオードはサージやESD(静電気放電)のような高い過渡電圧を防ぐのが目的です。
2つのデバイスを比較すると、TVSダイオードは速い応答時間(nsレベル)で高いサージ電流吸収能力があり、過渡電圧スパイクに対する瞬間的な回路保護に適しています。TVSダイオードが高い過渡電圧を受けたとき、ダイオードの抵抗は高抵抗から低抵抗に急激に変化して、過渡電流を吸収し下流側の精密なデバイスを保護します。そして、高いピーク電圧が保護されたチップにダメージを与えるのを防ぐために、電圧は固定値にクランプされます。