TVS 다이오드와 양방향 전압 조정 다이오드의 차이점은 무엇인가요?

TVS는 Transient Voltage Suppression(또는 Suppressor)의 약자로 과도 전압 억제(또는 억제기)를 나타냅니다. TVS 다이오드는 특정 전압 수준을 넘어서는 서지를 제한하거나 차단하도록 설계된 반도체 소자로, 이 제품군의 소자들은 한 방향으로만 전류를 흘리는 다이오드를 사용해 설계됩니다.

제너 다이오드로도 알려진 전압 조정 다이오드는 역방향 항복 모드에서 동작하도록 설계되었으며, 이렇게 사용될 때의 동작을 기준으로 분류됩니다. 기준 전압을 만들거나 전압을 제한하는 데 사용되며, 정류 다이오드처럼 전류를 한 방향으로만 흐르게 하는 일방통행 밸브 역할도 수행할 수 있습니다.

TVS 다이오드와 양방향 제너 다이오드의 주요 차이점은 다음과 같습니다:

1. 동작 원리

  • TVS 다이오드: 양단 전압이 특정 항복 전압을 초과하면, TVS 다이오드는 임피던스가 빠르게 낮아지면서 과도 과전압 펄스를 억제하고 전압을 안전한 범위로 제한합니다. 반응 속도가 보통 피코초(10-12 초) 수준으로 매우 빠르며, 에너지가 높은 과도 펄스도 처리할 수 있습니다.
  • 제너 다이오드: 역방향 전압이 항복 전압에 도달하면, 제너 다이오드는 전압을 일정하게 유지하면서 전류를 흘립니다. 주요 기능은 전압 안정화로, 주로 기준 전압을 만들거나 전압 안정화 회로에 사용됩니다.

2. 응용 분야:

  • TVS 다이오드: 주로 정전기 방전(ESD), 낙뢰, 스위칭 동작 등으로 발생하는 전압 스파이크와 같은 과도 과전압으로부터 회로를 보호하는 데 사용됩니다. 통신 장비, 컴퓨터 및 기타 전자 기기의 보호 회로에서 흔히 볼 수 있습니다.
  • 제너 다이오드: 주로 전원 회로에서 안정적인 기준 전압을 제공하거나 출력 전압을 안정화하는 데 사용되며, 전원 관리 및 신호 처리 회로에 널리 사용됩니다.

3. 전류 처리 용량:

  • TVS 다이오드: 일반적으로 수백 암페어에 달하는 큰 순간 서지 전류를 견딜 수 있으며, 높은 전력에서도 사용할 수 있습니다.
  • 제너 다이오드: 전류 처리 능력이 대체로 작으며, 주로 좁은 범위 내에서 전류를 안정화하는 데 사용됩니다.

4. 분류:

  • TVS 다이오드: 용도에 따라 단방향과 양방향으로 나눌 수 있습니다.
  • 제너 다이오드: 안정화하는 전압의 크기에 따라 저전압 제너 다이오드와 고전압 제너 다이오드로 나눌 수 있습니다.


영문 원본: What is the difference between TVS and bidirectional voltage regulator diodes?