TVS 소자는 과도 과전압으로 인한 충격으로부터 회로를 어떻게 보호할까요?
작동 원리: TVS(Transient Voltage Suppression, 과도 전압 억제) 다이오드는 역방향 바이어스 상태에서 p-n 접합에 발생하는 애벌랜치 항복 특성을 이용합니다. 전압이 TVS 다이오드의 항복 전압보다 높아지면 도통 상태로 진입하여 접지로 전류를 흘립니다. 이를 통해 순간적인 과전압을 안전한 수준으로 제한하여 민감한 전자 부품을 보호합니다. 요약하자면, TVS 다이오드는 매우 짧은 시간 내에 과전압을 안전한 수준으로 제한하여 전자 회로를 효과적으로 보호할 수 있습니다. 빠른 응답 속도와 높은 에너지 흡수 능력 덕분에 과전압 보호에 이상적입니다.
TVS 다이오드는 과전압 보호 외에 어떤 다른 용도가 있나요? 간섭 억제 회로에 간섭 억제 소자로도 사용할 수 있나요?
TVS는 과전압 보호 외에도 다양한 용도가 있으며, 간섭 억제 회로에 간섭 억제 소자로도 활용할 수 있습니다. TVS의 주요 응용 분야와 기능은 다음과 같습니다:
- 정전기 방전(ESD) 방지: TVS 다이오드는 정전기 방전으로 인해 발생하는 순간적인 고전압 펄스를 효과적으로 흡수하여 민감한 전자 부품이 손상되지 않도록 보호합니다. 이로 인해 컴퓨터, 통신 장비, 소비자 가전 등 다양한 분야에서 널리 쓰이고 있습니다.
- 낙뢰(서지) 보호: 전원선 및 신호선에서 TVS 다이오드는 낙뢰로 인해 발생하는 순간적인 과전압을 방지하고 장비 손상을 막아줍니다. 이는 특히 실외 장비와 통신 기지국에서 매우 중요합니다.
영문 원본: The actual role of TVS and how to protect the circuit