가끔 고객들로부터 부품의 라벨이나 기타 자료에 ‘UL94V-0’ 표시가 보이지 않는 이유, 또는 UL94V-0 준수로 표기된 제품의 UL 문서가 어디에 있는지에 대한 질문을 받곤 합니다. 이는 해당 부품이 "UL 등급(UL rated)"이라는 가정에서 비롯된 경우가 많습니다. 그렇다면 이러한 UL 승인(Listing), 등급(Rating), 표준(Standard)은 어떻게 관련되어 있을까요?
UL 94 플라스틱 난연 표준은 Underwriters Laboratories(UL)에서 제정했지만, 이는 UL의 등급 부여(Rating) 또는 인정(Recognition) 업무와 직접적인 관련이 없습니다. UL94는 독립적인 표준으로, 제조업체가 UL의 개입이나 시험 없이 자체적으로 테스트하고 준수할 수 있습니다.
UL94는 완제품 조립품이 아닌 기본 플라스틱 소재에 적용되는 재료 기반 표준이기 때문에, 업계에서는 일반적으로 UL94 등급을 받은 소재를 사용한 제품에 스탬프나 문서를 포함하는 것이 필수적이지 않다고 간주합니다. 하지만 일부 제조업체는 선택적으로 이를 표시하기도 합니다. 따라서 커넥터 하우징과 같은 플라스틱 부품에서 UL94 스탬프를 볼 수 있지만, 이는 필수 사항은 아닙니다.
UL 승인(Listed) 또는 인정(Recognized) 여부를 고객이 문의할 때 일반적으로 의미하는 바에 대한 추가 정보는 테크포럼의의 UL이란 무엇이며, 언제 적용되는가?에서 확인해 보시기 바랍니다.
영문 원본: UL94V-0 Rating: Does This Have Anything to Do with a “UL Rating”?