UL이란 무엇이며, 언제 적용되는가?

부품 및 완제품에 대한 UL 등급에 대해 많은 질문들을 받습니다. 이 게시글에서는 어떤 부품이 일반적으로 UL 인정 인증(UL Recognized Certification)을 받는지, 어떤 제품이 UL 등재 인증(UL Listed Certification)을 받는지, 그리고 UL에 대한 몇 가지 오해와 같은 UL에 관한 중요한 정보를 다룰 것입니다.

이 게시글을 읽기 전에, UL 인정(UL Recognized)과 UL 등재(UL Listed)의 차이점에 대해 비교하는 관련 게시글을 한 번 읽어보시기 바랍니다: UL 인정(UL Recognized)과 UL 등재(UL Listed)의 차이

UL 테스트를 고려해야 하는 요소

UL 등재 또는 UL 인정 인증을 고려하는 제조업체는 세 가지 요소를 고려합니다. 첫 번째는 제품의 용도와 사용 환경입니다. 제품이 열악한 환경에서 사용될 예정이라면, 완제품으로 테스트되는 UL 등재 제품을 사용하는 것이 일반적으로 권장됩니다. 두 번째는 부품 선택 시 추가적인 설계 계획과 보호 조치입니다. UL 인정 부품은 먼지, 액체, 충격 등으로부터 추가적인 보호가 필요할 수 있습니다. 장치 전체가 UL 표준을 충족할 필요는 없지만, 일부 부품만 보호가 필요한 시스템을 계획 중이라면 UL 인정 부품만으로도 충분할 수 있습니다. 세 번째는 디자인에 적용되는 기준의 수입니다. UL 표준과 겹치는 표준이 많다면, UL 인정된 개별 부품 보다는 필요에 맞는 UL 등재된 제품을 구입하는 것이 더 나을 수 있습니다.

UL 인정 인증을 받을 수 있는 부품

다음은 UL 인정을 받는 경우가 많은 일반적인 부품들의 일부 목록입니다:

  • 단일 및 다중 도체 케이블: 일부 절연체는 인화성인 경우가 많아서, 이 경우 UL94가 자주 적용됩니다.
  • Class-X 및 Class-Y 안전 커패시터: 이 유형의 커패시터들은 정격 전압이 매우 높기 때문에, 잘못 사용할 경우 화재나 감전(스파크)이 발생할 수 있습니다.
  • 일부 배터리: 가정용 전자기기에 자주 사용되므로, UL 인정이 적용될 수 있습니다.
  • 수축 튜브 및 기타 케이블 보호 제품
  • 퓨즈
  • 차단기
  • 회로 보호를 위해 특별히 설계된 부품들: 예를 들어, 가스 방전 튜브, 돌입 전류 제한기, 서지 억제 IC, 그리고 TVS 부품 등이 포함됩니다.
  • 일부 전력 관리 IC

일반적인 규칙은 높은 기준으로 설계되었거나 전원을 공급하는 부품이라면 대체로 UL 인정 인증을 받았을 가능성이 높다는 점입니다.

UL 등재 인증을 받을 수 있는 완제품

다음은 일반적으로 UL 등재되는 제품의 일부입니다:

  • AC 플러그가 있는 제품들은 일반적으로 UL 등재가 되어 있습니다.
    예시:
    • 게이트웨이 및 라우터
    • 인두 및 인두 스테이션
    • 벽면형 전원 공급 장치 및 데스크탑 전원 공급 장치
    • 프린터
  • 산업용 제품
    • PLC
    • 회로 차단기: 일부 회로 차단기는 완제품으로 간주될 수 있습니다.
    • VFD(가변 주파수 드라이브)
    • 산업용 전원 공급 장치
  • 일부 평가 기판 및 특수 기판도 UL 등재 또는 UL 인정 되었을 수 있으며, 확실하지 않은 경우 규격서를 확인하는 것이 좋습니다.

앞서 언급한 기준에 해당하지 않는 부품이나 제품이라면, UL 관련 문서를 가지고 있지 않을 가능성이 높으며, 앞으로도 UL 인증을 받을 가능성은 거의 없습니다. 일부 제품은 UL 표준에 적용할 수 있는 사양조차 없는 경우도 있으며, 어떤 제품들은 설계상 애초에 UL 시험을 통과할 만큼 안전하지 않도록 만들어진 경우도 있습니다.

UL에 대한 일반적인 오해 또는 잘 알려지지 않은 사실들

  • UL 승인이라는 일반적인 개념은 존재하지 않습니다. 흔히 쓰이는 표현이긴 하지만, UL 표준과는 맞지 않습니다. 제조업체가 인증 과정을 책임지고 진행해야 합니다.
  • 모든 부품이나 제품이 UL에서 직접 시험되는 것은 아닙니다. 일부 제조업체는 자체 시험 권한을 부여받아 제품을 시험하고, UL은 지속적인 사후 점검을 통해 기준 준수 여부를 확인합니다.
  • 모든 제품이 반드시 시험을 받아야 하는 것은 아닙니다. 하나의 제품을 구성하고 있는 부품 중 일부는 UL 시험이 필요하지 않아 인증을 받지 않았을 수도 있습니다. 그러나 한 가지 중요한 사실은, 미국 전기안전기준인 NEC(National Electric Code)에서 가능하다면 UL 등재된 제품을 반드시 사용하도록 명시하고 있기 때문에 대부분의 완제품은 UL 등재되어 있습니다.
  • UL 시험은 온전히 제조업체의 자발적인 선택입니다.
  • 어떤 부품이나 구성품이 UL 시험을 받지 않았다고 해서, 그것이 반드시 위험하거나 쉽게 불이 나는 제품이라는 의미는 아닙니다. 단지 UL 기준에 따라 시험되지 않았을 뿐입니다.
  • 제품의 UL 등재 인증은 부품의 UL 인정 인증보다 훨씬 많은 비용이 듭니다.

다음은 제가 많은 정보를 참고한 훌륭한 자료로, 저희 공급업체 중 하나인 CUI에서 작성한 것입니다: What is the Difference Between UL Listed and UL Recognized? | Bel
UL 관련 문서가 필요하다고 판단되신다면 필요한 부품의 규격서를 확인해 보십시오. UL 관련 내용은 대부분 규격서에 명시되어 있는 경우가 많습니다.



영문 원본: Understanding UL, When is it Applicable?