「UL Listed」と表示されている部品と「UL Recognized」と表示されている部品を見つけることがあります。 これら2つは同じものではなく、その違いを理解することで、お客様の設計はより迅速に生産承認を得ることができます。
「UL Listed」は、問題の製品が業界および安全基準を満たし、ULの完全な一連のテストに合格したことを示します。 安全関連規格に認定される製品は、火災、感電、機械的危険など、合理的に予測可能な安全関連の危険すべてに関して評価されてきました。 このような製品は「UL Listed」と呼ばれます。過酷な環境に設置される製品については、UL Listed の承認を受けることがよくあります。 「UL Listed」ステータスには「UL Recognized」ステータスよりも多くの制限があり、取得するのが難しいため、過酷な環境での使用が想定されていない多くの製品は、この高価なテストを受けません。
「UL Reognized」は通常、該当する業界標準を満たすコンポーネントに適用されます。 状況によっては、特定のタイプのコンポーネントは、構成が不完全であったり、性能が制限されている場合があります。 これらのコンポーネントは「Recognized」であり、工場での他の装置への実装に適しています。使用の制限がメーカーに認識されており、そのような制限内で使用されているかどうかがULによって調査される場合があります。 UL Recognizedコンポーネントを使用すると、製品がUL Recognized承認を達成および維持しやすくなります。
つまり、「UL Listed」は、購入して必要とするところならどこでもインストールする準備が整っている完全なデバイスを対象としており、「UL Recognized」よりも入手が困難で費用がかかります。 「UL Recognized」は、製品またはデバイスの作製に使用される特定のサブコンポーネント向けであり、「Listed」よりも獲得が簡単で安価です。これらの部品を使用すると、最終製品がUL Listingを取得しやすくなります。