部品や設計された製品に関しては、UL のレーティングについての質問が多く寄せられます。この投稿では、どのような部品がUL レコグナイズド認証を取得しているのか、どのような製品がUL リスティング認証を取得している傾向にあるのか、また、UL に関する誤解についてご紹介します。
この投稿を読む前に、UL リステッドとUL レコグナイズドを比較する関連トピックをご一読されることをお勧めします: 「UL Listed」と「UL Recognized」の違い
UL テストを考慮すべきかどうかを決定する要因
UL リステッド認証やUL レコグナイズド認証を検討しているメーカーが考慮する要素は3つあります。1つ目は、アプリケーションとその環境です。アプリケーションを過酷な環境で使用する場合は、ユニット全体としてテストされるため、たいていUL リステッド製品を使用することをお勧めします。2つ目は、コンポーネントを選択する際の追加計画と保護です。UL レコグナイズドコンポーネントは、ほこり、液体、衝撃からさらに保護する必要があるかもしれません。コンポーネントを保護する必要があるが、必ずしも装置全体がUL 規格に準拠する必要がないシステムについて計画しているのであれば、UL レコグナイズドコンポーネントで十分かもしれません。最後は、設計に要求される規格の数です。UL 規格と一致する規格が多いのであれば、個々のコンポーネントがUL レコグナイズド認証を受けているものよりも、ニーズに合ったUL リステッド製品を入手するのがベストでしょう。
UL 認証を受けている可能性のあるコンポーネント
これは、UL レコグニションの文書がある可能性のある一般的なコンポーネントの未完成のリストです。
- 単心ケーブルと多心ケーブル:ジャケットの材質によっては可燃性のものがありますが、この場合はしばしば UL94 が適用されます。
- クラスX、クラスYの安全コンデンサ:このタイプのコンデンサは定格電圧が高く、誤った使用や故障をすると、火災や感電(スパーク)の危険性があります。
- 一部の電池:電池は家電製品でよく見かけるため、UL レコグニションが適用される場合があります。
- 熱収縮チューブまたはその他のケーブル保護
- ヒューズ
- サーキットブレーカ
- 回路保護用に特に設計されたもの:例として、ガス放電管、突入電流リミッタ、サージ抑制IC、TVS コンポーネントなどがあります。
- 特定のパワーマネジメントIC
UL リステッド認証を取得している可能性のある十分に設計された製品
以下に、UL リステッド文書がある典型的な製品をいくつかご紹介します。
- AC プラグを備えたすべての製品、これらは通常、UL リスティングがあります。 例:
- ゲートウェイとルータ
- はんだごてとはんだ付けステーション
- 壁に取り付けられた電源とデスクトップ電源
- プリンタ
- 産業用アプリケーション製品
- PLC
- サーキットブレーカ:一部のブレーカは十分な製品と見なされる場合があります。
- VFD
- 産業用電源
- 評価ボードや専用ボードの中には、UL リスティングやUL レコグニションの文書がある場合がありますので、不明な場合はデータシートを確認することが最善です。
私が説明したことに適合しないコンポーネントや製品があれば、おそらくUL 文書がなく、おそらく今後もないでしょう。 UL 規格に適用できるような仕様にさえなっていないものもあることが判明しました。製品によっては、設計段階でUL テストを受けられるほどの安全性を確保できないものもあります。
UL に関するよくある誤解やあまり知られていない事実
- 一般的なUL 承認のようなものはありません。これはどこでも言われていることですが、UL 規格を反映したものではありません。メーカーは認証を取得する責任があります。
- すべての部品や製品がUL によってテストされているわけではありませんが、一部のメーカーでは自社製品のテスト権限を与えられており、ガイドラインに適合しているかどうかを確認するため定期的にUL のフォローアップを受けています。
- 必ずしもすべての製品をテストしなければならないわけではありません。製品には必須ではないため、UL テストを全く受けていないいくつかのコンポーネントが含まれていることがあります。しかし、一つ重要な注意点として、National Electric Codeで、使用可能な場合にはUL リステッド製品を使用しなければならないと規定されているため、ほとんどの完全な製品はUL リスティングに記載されています。
- UL テストはメーカーごとに完全に自主的に行われます。
- 部品やコンポーネントがUL テストを受けていなくても、炎上したり、安全でないと判断されるわけではありません。単にUL 規格に適合するようにテストされていないだけです。
- UL レコグニションのコンポーネントを持つよりも、UL リストティングの製品を持つ方がはるかにコストがかかります。
ここに私が多くの情報を得た優れたリソースがあります。この記事は、当社のサプライヤの一つであるCUIによって書かれたものです:https://www.jp.cui.com/blog/what-is-the-difference-between-ul-listed-and-ul-recognized UL 文書があるはずだと思う場合は、データシートを確認することを忘れないでください。そこがUL 文書が言及される可能性が最も高い場所です。