PMRL200W-GLP28-WTは、生産中止となったパネルインジケータです。Digi-Key Electronicsは、これらの代替品を提供しています。最も近い製品はPMRL200-BG28H-WTです。
この生産中止品は28V、緑色、防水性のパネルインジケータで、ワイヤリード付き、0.312"のパネルカットアウトがあります。このことは、品番とメーカーのデータシートに記載されている以下の表を使って判断できます。PMRL200-Datasheet (vcclite.com)
この代替品には考慮すべき点がいくつかあります。PMRL200-BG28H-WTはワイヤリードの代わりに PC ピンが付いているので、その点に関しては考慮する必要があります。また、生産中止品の2.3mcdに対して 80mcd と少し明るくなっています。
ご不明な点がある場合はこの投稿に返信してください。喜んでお手伝いいたします。