Al elegir la opción de ventilador correcta, hay dos parámetros confusos, pero muy importantes, que debe decidir. Caudal de aire y presión estática.
Caudal de aire: Esta es la cantidad máxima de aire que mueve un ventilador cuando no hay resistencia, como el aire libre.
presión estática: Esta es la presión máxima producida por un ventilador cuando se trata de una resistencia máxima y no hay flujo de aire, como en una caja sellada.
Cuando importa
En general, para una aplicación abierta, el flujo de aire es más importante.
Para una aplicación de alta resistencia, como un espacio compacto o una placa de circuito con muchos componentes de bloqueo del flujo de aire, la presión estática es igualmente importante, si no más.
Sin embargo, lo más importante a tener en cuenta es que estos valores por sí mismos no tienen esencialmente sentido. Ambos son valores máximos establecidos en entornos ideales, que la mayoría de las aplicaciones prácticas no cumplirán. Es por eso que los fabricantes suministran un gráfico de curva de ventilador como el siguiente.

El cuadro anterior muestra las relaciones entre la presión estática y el flujo de aire. El uso de estas curvas reflejará la variabilidad de los ventiladores en aplicaciones del mundo real.