WS2812B-2020/Adafruit Industries LLCの品番4684の駆動電圧について

WS2812B-2020/Adafruit Industries LLCの品番4684の駆動電圧について質問です。データシートを確認したところ、Vccは+3.7~+5.3とありますが、回路は3.3Vベースで設計しているため、そのまま3.3Vで接続を行っています。動作自体はしているようです。3.7Vが必要なのは青色LEDだけかなとも思っています。こういった場合の連続稼働について問題や故障の可能性をご意見をいただけると助かります。

1 Like

@hiro_take
お世話になります。

送っていただいたデータシートのP.3に、VDDが+3.7~+5.3Vと記載されているのは「絶対最大定格」です。この範囲内では部品/デバイスが損傷することがない最大の範囲を示します。ただし、この絶対最大定格は正常な動作を保証するものではありません。

一般的に、このVDDにはDC5Vの電源を使用します。3.3V系回路の出力を5V系回路に直結すると、論理ハイレベルが正しく伝達されない場合があるため、3.3V信号を5V信号に変換するレベルシフタを使用することをお勧めします。これには74AHCT125や74HCT245などが使えます。

なお、ウェアラブル用途の場合、VDDの電源に3.7Vのリチウムポリマ電池を使用することがあります。この場合はマイクロコントローラ回路の3.3V系データ信号出力をそのまま接続することができます。

詳しくは次のデータシートのP.39、P.52などをご参照ください。adafruit-neopixel-uberguide.pdf

以上、よろしくお願いします。

ありがとうございます。電源としては、3.7Vか5Vにするべきということですね。

1 Like

@hiro_take

電源としてはDC 5Vを使用するのが一般的です。
3.7Vというのは特殊な場合と思います。

よろしくお願いします。

1 Like