なぜ 2N2222 トランジスタが勝者となったのか:部品がインフラになるとき


APDahlen Applications Engineer

2N2222 は、紛れもなくその時代に相応しいトランジスタでした。1962年に設計、発売されたこのトランジスタは、まるで履き心地の良い靴のような存在でした。高いゲイン、実用的な電力処理能力、そして高速スイッチング特性により、DC結合回路から高速増幅回路まで、幅広い用途で優れた実用性を発揮しました。

2N2222 は、最も広く認知されている汎用NPNトランジスタの1つです。

:pushpin: 参照記事:ジェリービーンズの紹介:汎用トランジスタ2N2222および2N2907

最終更新日: 2026年3月9日

2N2222 の定義

2N2222トランジスタには2つの定義があります。

  • クラシック: クラシックな定義は、TO-18金属缶パッケージのオリジナルの 2N2222 トランジスタを指します。このオリジナル部品はDigiKeyから入手可能です。

  • ワーキング: ワーキング(実用的)定義は、オリジナルの 2N2222 に加え、2222というコア品番を持ち、類似しているものの同一ではない特性を持つ派生品群を指します。DigiKeyでは、TO-18、TO-92、および面実装タイプなど、数百種類の製品を取り扱っています。

こうした選択肢の多さが、2N2222 を インフラに近い存在へと押し上げています。

なぜ 2N2222 は人気があるのでしょうか?

2N2222 は、幅広いプロジェクトに適した特性をバランスよく備えたデバイスであるため、広く利用されています。2N2222 およびその派生品は、次のような特長を備えています。

  • 通常100以上の高ゲインと規定されています。

  • 約300MHzのUHF領域まで動作する高周波増幅性能を有します。

  • ケース温度25˚Cで 1.8W、または周囲温度25˚Cで 0.5W という、比較的大きな許容損失です。

  • TO-18パッケージは物理的に小型です。ある程度の電磁シールド効果があり、小型の金属スプレッダを使用することで、追加のヒートシンク機能を持たせることができます。驚くべきことに、DigiKeyには現在でもTO-18専用のヒートシンクがいくつか在庫されています。

  • 中程度の電力用途向けに、約500mAという比較的高いコレクタ電流を実現しています。

  • コレクタ~エミッタ間電圧が比較的高く(30V DC)なっています。

  • このデバイスはJEDECに登録されました。この標準化により、多くのメーカーがこのデバイスを自社の製品ラインに追加し、競争の活発化により低コスト化が実現しました。

図1は、2N2222 を他のトランジスタとの関係を視覚化するための有効な方法を示しています。やや主観的とも言えるレーダチャートですが、2N2222 の強みを、比較のために選ばれた 2N3904 および TIP41 パワートランジスタとともに示しています。

2N2222 トランジスタの望ましいバランスは青い線で表されており、2N2222 が多くの指標で良好な評価を示していることが分かります。2N3904 は 2N2222 と類似していますが、入手性とコストではわずかに優位であるものの、それ以外のほぼすべての面ではやや劣っています。TIP41 は特性のばらつきが大きく、電流はかなり高いものの、その代わりに速度、コスト、電流増幅率は低くなっています。

図1: トランジスタの特性の主観的評価(1~10スケール)

アマチュア無線愛好家における人気

アマチュア無線愛好家(ハム)は、2N2222 に強い関心を寄せてきました。これは、最新American Radio Relay League(ARRL)ハンドブックを含む60年以上にわたる文献や、半世紀にわたるQST誌およびQEX誌の記事にも反映されています。

時折、2N2222 トランジスタを使って何ができるかを競うコンテストが見られます。発振器、微小信号増幅、信号ルーティング、さらにはパワーアンプやトランシーバとして 2N2222 を活用する、まさに芸術作品と言えるプロジェクトもあります。例として次を参照してください。

教育分野における人気

ウェブで簡単に検索すると、2N2222トランジスタを取り上げた何千もの記事が見つかります。このトランジスタは、多くの教科書や数えきれないほどの入門記事にも登場します。このデバイスは長年にわたって蓄積された実績を持ち、過去、現在、そして将来にわたって利用され続けると言ってよいでしょう。

:writing_hand: DigiKeyアプリケーションエンジニアAaron Dahlen(退役米国沿岸警備隊少佐)による記事。著者プロフィール




オリジナル・ソース(English)