どのくらいの重さを保持することができますか?それは表面に付着しますか?どのようにエレメントを取り扱いますか?これらの回答やその他のよくある質問はこちらで見ることができます!
コマンドストリップとは?
コマンド ストリップは、 15 ポンド以下ならほとんどなんでも他の物体に、掛けたり、取り付けたり、または固定したりできる、3Mが開発した素晴らしい製品です。これらは両面接着タブ、フック、ループストリップ、または他の形態でも販売されています。
どんな表面に付着しますか?
3Mは、塗装、ステインまたはニス塗装された木材、ガラス、タイル、塗装された軽量コンクリートブロック、漆喰、金属、塗装されたウォールボードと指定しています。
割れたり、むけたり、崩れたり、はがれたり、または接着剤との接触が十分に得られない面に適用するのは好ましくありません。そのような面に貼り付ける必要がある場合は、表面の下準備が必要になります。このように考えてください。接着剤はたいていの場合、適用したいものに貼り付けることは可能ですが、その表面は頑丈で、その状態が維持されるものでなければなりません。
塗装面に適用する際には、塗料が十分に硬化する時間をとったことを確認してください。3Mでは7日間を推奨しています。
どのくらいの重さに耐えられる?
製品によって制限は違いますが、1ポンドから16ポンドまで、またはそれ以上可能なものもあります。パッケージにその制限値が記載されています。定格は加法的ではありません。つまり、コマンドストリップの量を2倍にしても3Mによって推奨される負荷制限は増加しません。
定格使用温度は?
いったん製品を取り付けると、-29°C(-20°F)から51°C(125°F)までの温度で機能します。製品を取り付ける際は、温度が10~38°C(50-100°F)の時に行ってください。当社ではこのような製品をたくさん取り扱っています。なかには取り扱っていないものも少なからずありますが、注文することは可能です。特定の品番のお見積りをご希望の場合は、お取り寄せが可能かどうか確認いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
Digi-Keyの通常在庫品番を確認するには、ここをクリックしてください。
取り付け要件:
始める前に、周囲の温度がボンドに影響を与えることがありますのでご注意ください。必ず10~38°C(50~100°F)の場合にのみ取り付けてください。表面がきれいであることを確認してください。家庭用洗剤を使用して表面を清掃すると、極めて薄い膜を残し、機能不良の原因となる可能性がありまので使用しないでください。イソプロピルアルコールを使用して表面を洗浄してください。
これらは感圧接着剤を使用しています。ストリップを取り付けた後、少なくとも30秒から1分間は圧力をかけるようにしてください。また、実際に使用する前に、ボンドがちゃんと接着するために約1時間は負荷なしの状態を維持してください。
以下の画像をクリックして、3Mのウェブサイトの説明をご覧ください。
取り外す
白いタブを引き下げるだけで取り外すことができます。タブを引っ張ると、粘着材料が引き伸ばされて離脱します。このカタログに掲載されているほとんどの製品は、新しいストリップを再装着して再利用することができます。