ACクランプは、回路を切断することなくワイヤを流れる電流を測定することができます。いままでにお客様から、2相や3相ACで、どのワイヤから電流をテストすべきかを頻繁に尋ねられてきました。2相電源では、ライブ(または「ホット」)ワイヤにクランプメータを使用して、良好な読み取り値を得られます(図1) 。ご使用のデバイスがAC電流テスト用に設定されており、テストしている電流範囲に近い値(アンペア)に設定されていることを確認してください。
電流プローブとテスタの全製品については、当社のサイトをご参照ください。
https://www.digikey.jp/short/4cq215

図 1: 単一導体のAC電流テスト
3相電力では、合計電流を得るため、ワイヤに流入する3つの別々の電流を合計する必要があります。
個々の導体をテストするのが、一般的に、クランプ電流をテストする最良の手続きであることにご注意ください。それは複数のワイヤに同時にメータをクランプすると、他のワイヤを通って逆流する電流が読み取りを妨害したりキャンセルする可能性があるためです。