대부분의 ADC(Analog to Digital Converter) 응용에 있어서, 아날로그 접지(AGND)와 디지털 접지(DGND) 핀을 어떻게 처리해야 할지 혼란에 빠질 수 있습니다. 회로 설계에서 이 두 접지를 나눠야만 할까요?
대부분의 경우에서, 접지면을 분할하는 것은 득보다 실이 많을 수 있습니다. 접지면을 나누면 리턴 전류의 인덕턴스 값을 상승시킬 수 있습니다. V=L(di/dt) 식에 따라, 인덕턴스가 증가하면 전압 잡음 또한 증가하게 됩니다. 따라서 따로 나눌 이유가 없는 한 아날로그와 디지털 접지 둘 모두를 연결한 상태로 유지하는 것이 좋습니다.
일반적인 응용회로에서는, 가능한 낮은 임피던스 연결 및 최소한의 트레이스 길이로 칩 외부에서 AGND와 DGND를 서로 연결해야 할 것입니다. 이 두 핀을 칩과 연결하면 안됩니다. 디지털 채널에 존재하는 잡음이 아날로그 회로에 유입되어 성능에 영향을 줄 수 있기 때문입니다.
하지만 ADI사의 AD977를 잡음이 많은 전원 공급 장치로 전원을 공급하는 경우와 같이 시스템의 디지털 공급 전원에 매우 잡음이 많이 껴 있거나 디지털 신호의 스위칭이 매우 빠른 경우, ADC의 디지털 접지 핀인 DGND를 시스템의 디지털 접지에 연결해서 AGND 핀과 분리하는 것이 권장됩니다.
보다 자세한 접지 관련 기술 정보는 아래 글을 참고하시길 바랍니다.