徹底解説:AI環境センシングシステムを効率的に開発するためのセンサおよび開発ボードキット

ご存知でしょうか?私たちが毎日吸っている空気には、どのくらい揮発性有機化合物が潜んでいるのでしょうか?オフィスの照明の明るさは、知らないうちに作業効率に影響しているのでしょうか?鉢植えの土は水分状態を「水分コード」を使って、植物が「水分を必要としているかどうか」を伝えていますが、人間の感覚では、その水分コードを捉えることができません。


(画像出典:DFRobot)

しかし現在、AIとセンサで構成された「スーパーセンシングシステム」が、こうした目に見えない環境の実態を解き明かし始めています。本日は、「AIで現在を再構築する」シリーズ第4回として、講師のRockets Xia氏が、DFRobotの強力なツールを使用して、目に見えない環境変化を理解、警告、対話可能な「生活ガイド」へと変換する方法を紹介します。


-講師-
Rockets Xia(夏青):DFRobotシニアエンジニアおよびメイカースペースMushroom Cloudの共同創設者

Rockets Xia氏は世界中のメイカーコミュニティで活躍しています。2008年以来、彼はメイカー文化の普及と中国のメイカー運動の成長を推進してきました。2010年には、「中国メイカーのゴッドファーザー」と称されるDavid Li氏とともに、中国初のメイカースペースXinCheJianを共同設立しました。2013年には、DFRobotとPujiangグループの支援を受け、メイカースペースMushroom Cloudを設立しました。Mushroom Cloudの共同創設者として、コミュニティのメイカープロジェクトを積極的に支援し、推進しています。また、DFRobotのシニアエンジニアとして、AIやIoT などの先端技術をメイカー教育へ導入する取り組みを積極的に進めています。


クリックして動画をご覧ください。
↓↓↓

Screenshot_00


これらの 「環境探偵」(環境センサ) は人間の感覚の100倍も敏感です

環境の秘密を解読するには、まず目に見えない信号を「見て」、「嗅いで」、「触れる」ことのできる「探偵」チーム、すなわちDFRobotのセンサファミリが必要です。


(画像出典:DFRobot)

  • Gravity静電容量式アナログ防水土壌水分センサ 植物のかかりつけ医のような役割を果たします。土壌に挿入することで水分データを正確に読み取ります。鉢植えに水やりをする際、水の浸透状況を細部までリアルタイムに捉え、「感覚的な水やり」で植物を枯らすことなく、「一滴の水も無駄にしない」精密な灌漑を実現します。

  • Gravity 5-in-1環境センサ 1つのセンサで5つの機能を実現し、温度、湿度、照度、気圧、紫外線(UV)を同時に測定します。オフィスの空調の最適温度は? ベランダの紫外線は多肉植物に害があるのか? こうした疑問にも一度に対応できる、「オールインワン環境データ収集デバイス」と呼べる製品です。

  • Gravity I2C SGP40空気質センサ 空気中のホルムアルデヒドやベンゼンなどの目に見えない揮発性有機化合物(VOC)も、このセンサには太刀打ちできません。「電子鼻(e-nose)」のような高感度で検出します。殺虫剤を噴霧すると、VOC濃度の急上昇を即座に検知して警告を発し、人が気付かない空気の変化までしっかり捉えます。

初心者には、 Arduinoスターターキットが最適です。基本的なセンサやアクチュエータに加え、使いやすい学習プラットフォームが含まれており、プログラミング経験ゼロでもデータ収集を簡単に学ぶことができます。


(画像出典:DFRobot)

2つの「頭脳」が連携して、高齢者でも理解できる警告へとデータを変換します

センサだけでは不十分であり、データを処理する「頭脳」が必要です。DFRobotの2つのメイン制御ボードが、このシステムの「インテリジェントコア」です。

FireBeetle2 ESP32-S3-Uは、まさに「データ処理ハブ」です。強力なAIoTマイクロコントローラとして、複数のセンサからの信号を受信し、散在する湿度、温度、VOCデータを有用な情報へ統合します。さらに、ESP32-S3 プロセッサによるローカルAI推論(エッジコンピューティング)を備えており、クラウドへのデータ送信が不要となります。これにより、遅延を抑えながらプライバシーも保護します。例えば、植物の病害を識別したり、水質変化をリアルタイムで解析したりでき、「クラウド処理」と比べて10倍高速に動作します。

一方、 UNIHIKER Python教育メイン制御ボードは「インタラクションのエキスパート」です。視覚的なインターフェースにより、無気質なデータを動的なグラフに変換します。土壌水分の変化は波形として表示され、空気質の警告は色分けで示されるため、高齢者でも直感的に理解できます。データが基準値を超えると、 Fermion DFPlayer PRO MP3モジュールが起動し、「空気質が低下しています。窓を開けてください!」と音声で知らせます。スマートフォンの通知より100倍もはるかに分かりやすいです。

さらに重要なのは、Xingkong Boardが非常にPythonフレンドリーであることです。複雑なコードに苦労することなく、簡単なコマンドをいくつか実行するだけでデータを表示したり、警告を発することでき、AIoT開発を誰でも容易に行うことができます。

身近なベランダから都市規模まで、このシステムはどこまで可能性を広げられるのでしょうか?

センサとメイン制御ボードが連携すると、「スーパーセンシングシステム」はさまざまなシナリオでその潜在能力を発揮します。

  • 家庭菜園: 多肉植物に土壌水分センサを挿すと、Xingkong Boardのグラフは、「水分が十分に潤っている」か、「水分が不足している」かを教えてくれるので、「今日は水やりをすべきか?」という勘に頼る必要がなくなります。

  • 室内環境の健康管理: 机の上に5-in-1センサを置くだけで、照度が不足するとカーテンを開けるよう通知し、VOC濃度が基準値を超えた際には空気清浄機をつけるよう自動で促します。同僚の「もっと水を飲めよ」という助言より、よほど実用的です。

  • 屋外モニタリング: センサをベランダや共同菜園に移せば、温度、気圧、UVデータを順番にモニタリングします。週末のピクニックの前にそのレポートを確認すれば、日焼け止めを持っていくべきか判断できます。

そして、これはほんの始まりにすぎません。技術の進歩により、このシステムはスマートシティ(PM2.5の監視や交通誘導)、精密農業(土壌データに基づく灌漑や施肥の指示)、環境保護(森林火災や密猟の検知)などに統合でき、人間の知覚の限界が技術によって無限に拡張できることを示しています。


(画像出典:DFRobot)

誰もが「環境を読み解く存在」になれます

実際、このようなスーパーセンシングシステムの構築はまったく難しくありません。DFRobotは、センサからメイン制御ボードまで必要なツールキットをすべて用意しています。モジュール設計により積み木を組み立てるように簡単に構築できます。オープンソースのプラットフォームとチュートリアルにより、初心者でもプログラミングやデバッグを段階的に学ぶことができます。

これまでのシリーズで紹介してきたように、DFRobotのオープンソースハードウェアによってAIイノベーションへの障壁はすでに下がっています。学生、会社員、技術愛好家など、誰でも独自の環境モニタリングシステムを構築できます。

次にXingkong Board上で変動するデータの曲線を見たり、センサが発する音声の警告を聞いたりしたとき、ふと気づくかもしれません。かつては見えなかった環境のコードが、自分たちの手によって解読されていることに気付くかもしれません。そして、これこそが技術の最も感動的な側面であり、誰もが世界をより深く理解し、自らの生活を主体的に守れるようにしてくれるのです。

この動画シリーズ全4回は終了です。ホームページをクリックしてすべての内容をもう一度確認し、ぜひ実際に試してみてください。

関連プロジェクト情報:

関連製品情報:

DFR0706-EN UNIHIKER-M10
UNIHIKER-M10は、高度に統合された国産の教育向けオープンソースハードウェア(独自の知的財産権を保有)であり、K-12(幼稚園年長から高校卒業まで)の教師および学生向けに設計され、情報技術、物理、生物などの教科における新しい学習指導要領の学際的教育要件を満たします。シングルボードコンピュータ(4コアCPU/512MB RAM/16GBストレージ)、Linuxシステム、完全なPython環境、一般的なPythonライブラリのプリインストール、2.8インチカラータッチスクリーン、豊富なセンサを搭載しています。Python教育プラットフォームはわずか2ステップで起動できます。
DFRobot公式ウェブサイト開発リソースリンク
DigiKeyオンライン購入リンク
DigiKey品番:1738-DFR0706-EN-ND

DFR0975-U ESP32-S3ベースの高性能メイン制御ボード(AIOT、画像取得、画像認識プロジェクトに適用可能)
FireBeetle 2 ESP32-S3-Uは、ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8モジュールをベースに設計されたメイン制御ボードです。ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8モジュールは16MB Flashと8MB PSRAMを搭載しており、より多くのコードおよびデータを格納できます。モジュール上のESP32-S3 チップは強力なニューラルネットワーク計算および信号処理能力を備えており、画像認識や音声認識などのプロジェクトに適しています。
DFRobot公式ウェブサイト開発リソースリンク
DigiKeyオンライン購入リンク
DigiKey品番:1738-DFR0975-U-ND

DFR0100 メイカー教育向けスターター学習キット(Arduino UNO R3開発ボードおよび電子工作初心者向け)
Arduinoスターターキットは、電子回路構築およびプログラミングロジックの初心者向けに特別設計されたツールパッケージであり、基本的なLED制御から、複雑な環境センシング、モニタリング、アクチュエータアプリケーションまで、幅広い学習内容を網羅しています。
DFRobot公式ウェブサイト開発リソースリンク
DigiKeyオンライン購入リンク
DigiKey品番:DFR0100-ND

SEN0308 Gravity静電容量式アナログ防水土壌水分センサ
これは、DFRobotが新たに発売した防水土壌水分センサです。旧バージョンと比較して防水性能が強化され、水中に完全に浸漬した状態でも正常に動作します。多層基板設計により耐腐食性が最適化され、土壌中の石による傷でセンサ腐食が加速する心配がありません。電極長が延長され、回路性能も改善されており、測定範囲が拡大し、センサの読み取り精度が向上しています。
DFRobot公式ウェブサイト開発リソースリンク
DigiKeyオンライン購入リンク
DigiKey品番:1738-SEN0308-ND

SEN0501 Gravity 5-in-1環境センサ
これは、SHTC3 温湿度センサ、BMP280 気圧センサ、VEML7700 照度センサ、UVセンサ(V1.0:ML8511、V2.0:LTR390-UV-01 )の5つの環境パラメータを統合した5-in-1センサです。各環境パラメータには専用のセンサチップを使用しています。回路設計では、コアチップの合理的なレイアウトと熱伝導を慎重に考慮しており、データ精度を効果的に確保しています。
DFRobot公式ウェブサイト開発リソースリンク
DigiKeyオンライン購入リンク
DigiKey品番:1738-SEN0501-ND

SEN0394 Gravity I2C SGP40空気質センサ
SGP40 空気質センサは、スイスの著名な企業Sensirionの次世代デジタルVOCセンサチップSGP40 を採用しています。SensirionのCMOSens®技術に基づき、SGP40 は温度制御マイクロホットプレートと湿度補償済み信号を含む室内空気質のための完全なセンサシステムを1チップ上に実装しています。Sensirionの強力なVOCアルゴリズムと組み合わせることで、センサ信号を室内空気質評価に直接利用できます。低消費電力(2.6mA)、高速応答(2秒)、ユーザ校正不要、空気状態を直感的に評価できる出力データを特長とします。
DFRobot公式ウェブサイト開発リソースリンク
DigiKeyオンライン購入リンク
DigiKey品番:1738-SEN0394-ND

DFR0768 Fermion DF1201S DFPlayer PRO MP3再生モジュール
DFR0768再生モジュールは、Arduino、ATコマンド、オンボードボタン、ADボタンの4つの制御方式をサポートします。オンボードボタンにより、マイクロコントローラがなくても音楽の再生や切り替えが可能です。128MBのストレージを搭載しており、USBケーブルで簡単にお気に入りの音楽をモジュールにコピーすることができます。また、このモジュールはコンピュータやRaspberry Piのサウンドカードとしても使用できます。USBケーブルでコンピュータに接続すると、コンピュータで再生した音楽をこのモジュールから出力できます。
DFRobot公式ウェブサイト開発リソースリンク
DigiKeyオンライン購入リンク
DigiKey品番:1738-DFR0768-ND

FIT0502 小型パッシブスピーカ
FIT0502 小型パッシブスピーカの新しいバージョンは、JST PH2.0インターフェース、インピーダンス8オーム、3W出力を備えています。細長いデザインで、取付用のネジ穴があり、さまざまな音源プロジェクトに適しています。クリアで歪みのない音を出力します。
DFRobot公式ウェブサイト開発リソースリンク
DigiKeyオンライン購入リンク
DigiKey品番:1738-FIT0502-ND

編集者注
記事や動画で紹介してきたように、DFRobotは「ボード + センサ + ソフトウェア」をプラグアンドプレイの環境センシングキットにパッケージ化し、AI環境センシングシステムを一から開発するのではなく、LEGOのように組み立てられるものへと変えました。複数センサの統合とエッジAI推論により、AI環境センシングシステムの開発はわずか100ドル程度のコストで1日で完了できます。環境センシングシステムを構築する際、どのような開発リソースを利用していますか?関連リソースの選定に関して、どのような経験や疑問をお持ちですか?ぜひコメントをお寄せいただき、DigiKeyコミュニティで共有してください!




オリジナル・ソース(English)