開発ボードとモジュールを活用してマルチモーダルセンシングAIを実現

朝、太陽の光で目が覚めたとき、何気なく「カーテンを開けて」と言うと、カーテンがゆっくりと開きます。キッチンでスープを作っていると、タイマがあなたの声で「あと5分で火を止めます」と知らせてくれます。誰かが玄関にやってくると、ドアベルが見慣れた顔を認識するだけでなく、あなたに代わって目的を尋ねてくれます…。かつてSF映画で見られたこのようなシーンが、「マルチモーダルセンシングAI」によって静かに現実のものとなりつつあります。

本日、「AIで現在を再定義する」シリーズの第3回は、DFRobotの講師Rockets Xia氏が、AIがどのようにして単一機能の制約を突破し、人間のように「聞く、話す、見る」ことができるようになったのかを解説します。あわせて、DFRobotのオープンソースハードウェアにより、一般の人々がどのようにこれらの最先端技術を活用できるのかを紹介します。


-講師-
Rockets Xia(夏青):DFRobotシニアエンジニアおよびメイカースペースMushroom Cloudの共同創設者

Rockets Xia氏は世界中のメイカーコミュニティで活躍しています。2008年以来、彼はメイカー文化の普及と中国のメイカー運動の成長を推進してきました。2010年には、「中国メイカーのゴッドファーザー」と称されるDavid Li氏とともに、中国初のメイカースペースXinCheJianを共同設立しました。2013年には、DFRobotとPujiangグループの支援を受け、メイカースペースMushroom Cloudを設立しました。Mushroom Cloudの共同創設者として、コミュニティのメイカープロジェクトを積極的に支援し、推進しています。また、DFRobotのシニアエンジニアとして、AIやIoT などの先端技術をメイカー教育へ導入する取り組みを積極的に進めています。


クリックして動画をご覧ください。
↓↓↓

Screenshot_00


「マルチモーダルセンシング」とは?AIにもある 「五感」

人間は、目で見て、耳で聞き、手で触れることによって世界を理解しています。AIの「マルチモーダルセンシング」も同じ原理に基づいています。音声、画像、触覚などのさまざまな種類の情報を統合することで、機械を単一コマンドのツールから、より多機能なシステムへと進化させます。


(画像出典:DFRobot)

例えば、あなたがスマートスピーカに「Jay Chouの曲を再生して」と話しかけると、スマートスピーカはあなたの声を理解し(音声認識)、「Jay Chou」が誰なのかを理解する必要があります(意味解析)。より複雑なシナリオでは、AIは音声、視覚情報、環境データを同時に処理できます。例えば、自動運転車が安全に走行するためには、信号を「見る」(画像認識)、クラクションの音を「聞く」(音声認識)、路面の摩擦を「感じる」(触覚センサ)必要があります。

DFRobotの基本理念は、これらの複雑な「知覚能力」をモジュール化されたツールに分解することで、一般の人々がアルゴリズムを掘り下げることなく、独自のスマートデバイスを迅速に構築できるようにすることです。

「理解」から「話す」へ:音声対話の最先端技術

「理解」できるAI:オフラインでも安心

音声認識の本質は、スマートフォンのキーボードの音声文字起こし機能のように、音声波形をテキストに変換することです。しかし、従来の音声認識はインターネット接続に依存しており、応答時間が遅くなるだけでなく、プライバシーが侵害される可能性もありました。

DFRobotの「Gravity:オフライン音声認識モジュール」は、この課題を解決します。インターネット接続なしで動作し、オンラインモードより少なくとも3倍の速さでリアルタイムにコマンドを認識できます。さらに重要なのは、音声データがクラウドにアップロードされないため、スマートホームデバイスや子供向け玩具などのアプリケーションにおいて、より高いプライバシー保護を実現します。

動画で紹介された 「自動カーテン」の例を見てみましょう。モジュールに「50%開けて」と話しかけるだけで、モジュールはシリアルポート経由でメイン制御ボードにコマンドを送信し、モータを駆動してカーテンを正確に調整します。方言や早口言葉でも、正確にコマンドを認識します。この柔軟性により、古い家でも驚くほど簡単にスマートデバイスを導入することができます。


(画像出典:DFRobot)

「話す」ことができるAI:人間の声よりも自然

聞くことは半分にすぎません。AIに「話させる」ための鍵となるのは音声合成技術です。音声合成技術はテキストを最小音声単位(音素)に分解し、それらを組み合わせ人間のようなリズムを持つ音声として再構成するものです。これは、機械にとっての「言葉のパーツを組み立てる」仕組みといえます。

「Gravityy:中国語と英語の音声合成モジュールV2.0」は、この分野で優れた性能を発揮します。人間のイントネーションを模倣しながら、中国語と英語をシームレスに切り替えることができ、AI音声特有の機械的な響きを解消します。さらに、独自に録音した音声やユーモラスな効果音を取り込むことも可能です。例えば、タイマのアラートに上司の声を使うなど、スマートスピーカに遊び心を加えることができます。

動画の「ロケット打ち上げカウントダウンクロック」はその好例です。カウントダウン中には音声で「10、9、8…」と明確にアナウンスし、時間になると「任務完了」と発声します。LEDの点滅やブザーと組み合わせることで、「打ち上げセンター」のような演出を瞬時に作り出します。研究室や生産ラインなどの環境では、このような音声通知により操作ミスを減らし、安全性を向上させることができます。

AIに世界を「見せる」:誰でも扱えるビジュアルマジック

画像認識は複雑に聞こえますが、DFRobotの「Gravity:HuskyLens AIビジョンセンサ」は、それを「誰でも簡単に操作できる」ものにしています。その核となる機能は「ワンクリック学習」です。コップを指差しながら学習ボタンを押すと、「これはコップです」と記憶します。あなたの顔で同じことをすれば、次回からあなたを認識します。コードを書く必要も、大量の学習データセットも必要ありません。

このセンサは、物体認識、顔認識、色認識など8つのアルゴリズムを内蔵しており、水道メータの自動読み取り(スマートメータ)、部品の色分け(スマートソート)、引き出しに近づくと鍵を開ける(顔認識)などのタスクを実現します。

デモの事例では、HuskyLensはリアルタイムの認識結果をArduinoやUNIHIKERボードに送信し、他のモジュールと連携してアクションを実行できます。例えば、「荷物検出」の場合は緑色のLEDを点灯させ、「不審者検出」の場合はアラームを鳴らす、といった具合です。この「認識して動く」という連携により、AIビジョンは「認識」から「行動」へと進化します。

AIに「頭脳」を与える:メイン制御ボードがすべての技術をどのように統合するのか


(画像出典:DFRobot)

マルチモーダル知覚の鍵は、「聞く、話す、見る」のモジュールを連携させることであり、そのためには強力な「頭脳」が必要であり、DFRobotの「UNIHIKER M10 Python教育用メインボード」は、まさにその役割を完璧に果たします。

このボードはPythonプログラミングをサポートし、タッチスクリーンと複数のセンサを備え、音声モジュール、ビジョンセンサ、モータなどと同時接続が可能です。「スマートドアロック」のデモでは、訪問者がベルを鳴らすと、UNIHIKERがオフライン音声モジュールを起動して「宅配便です」という音を認識します。そしてクラウドAIで意図を解析し、音声合成モジュールで「ドアの前に置いてください」と応答します。すべて自動で行われ、人の介入は一切必要ありません。

初心者には「Arduino UNO R3」コントローラが適しています。学習が容易で、豊富なコミュニティリソースがあり、高度なAIモジュールと組み合わせた基本的なコントローラとして利用できるため、電子工学を学ぶための出発点として、より適しています。

誰でも「AIの達人」になれる

マルチモーダル知覚AIの魅力は、それが単なる研究室の技術にとどまらず、誰もがものづくりに活用できるツールである点にあります。高齢者は音声コマンドで照明の明るさを制御でき、学生は応援してくれる勉強タイマを作ることができ、メイカーならゴミを自動的に分別するスマートなゴミ箱を組み立てることもできます。

DFRobotのモジュールは「AIのLEGO」のようなものです。音声認識モジュールは「聞く」、音声合成モジュールは「話す」、HuskyLensは「見る」、そしてMind + ボードは「考える」をそれぞれ担当します。複雑なアルゴリズムを理解する必要はなく、必要に応じてモジュールを組み合わせるだけで、アイデアを実現できます。

今回は、AIの「聞く、話す、見る 」について解説しました。次回はさらに興味深いテーマを取り上げます。例えば、数千マイル離れた場所から自宅の空気質を監視したり、目に見えない有害ガスを検知したりするなど、時間や空間の制約を超えてAIがどのように人間を支援できるのかを探ります。

動画シリーズをチェックして、オープンソースハードウェアを活用したAIの可能性をさらに広げましょう。なぜなら、未来のスマートな世界は、誰もが自らの手で築いていくものだからです。

関連製品情報:

DFR0706-EN UNIHIKER-M10
UNIHIKER-M10は、高度に統合された国産の教育向けオープンソースハードウェア(独自の知的財産権を保有)であり、K-12教育(幼稚園年長から高校卒業まで)の教師および学生向けに設計され、情報技術、物理、生物などの教科における新しい学習指導要領の学際的教育要件を満たします。シングルボードコンピュータ(4コアCPU/512MB RAM/16GBストレージ)、Linuxシステム、完全なPython環境、一般的なPythonライブラリのプリインストール、2.8インチカラータッチスクリーン、豊富なセンサを搭載しています。Python教育プラットフォームはわずか2ステップで起動できます。
DFRobot公式サイト開発リソースリンク
DigiKeyオンライン購入リンク
DigiKey品番:1738-DFR0706-EN-ND

DFR0100 メイカー教育向けスターター学習キット(Arduino UNO R3開発ボードおよび電子工作初心者向け)
Arduinoスターターキットは、電子回路構築およびプログラミングロジックの初心者向けに特別設計されたツールパッケージであり、基本的なLED制御から、複雑な環境センシング、モニタリング、アクチュエータアプリケーションまで、幅広い学習内容を網羅しています。
DFRobot公式サイト開発リソースリンク
DigiKeyオンライン購入リンク
DigiKey品番:DFR0100-ND

SEN0539-EN Gravity:オフライン音声認識モジュール(I2CおよびUART)
このモジュールは最新のオフライン音声認識チップを採用しており、よく使われる135種類の固定コマンドに加え、コマンドの自己学習機能を搭載しています。自己学習コマンドは、音声セグメントだけでなく、口笛、指を鳴らす音、猫の鳴き声なども含め、最大17種類まで登録可能です。デュアルマイク設計により、ノイズ耐性が向上し、認識距離も延長されています。モジュールには内蔵スピーカおよび外部スピーカインターフェースが搭載されており、認識結果をリアルタイムで音声でフィードバックできます。このモジュールはI2CおよびUARTの両方の通信方式に対応しており、Gravityインターフェースを備えています。また、Arduino Uno、Arduino Leonardo、Arduino MEGA、FireBeetleシリーズ、Raspberry Pi、ESP32などのコントローラと互換性があります。
DFRobot公式サイト開発リソースリンク
DigiKeyオンライン購入リンク
DigiKey品番:1738-SEN0539-EN-ND

SEN0305 Gravity:HuskyLens AIビジョンセンサ
HuskyLensは、顔認識、物体追跡、物体認識、ライン追跡、色認識、およびタグ認識の6つの機能を内蔵した、使いやすいAIビジョンセンサです。AIトレーニングはボタン1つで完了するため、煩雑なトレーニングや複雑な視覚アルゴリズムは不要であり、プロジェクトの構想および実装に集中できます。
DFRobot公式サイト開発リソースリンク
DigiKeyオンライン購入リンク
DigiKey品番:1738-SEN0305-ND

DFR0760 Gravity:中国語および英語テキスト読み上げモジュールV2.0
音声を加えることにより、プロジェクトに独自の要素を追加できます。テキスト読み上げモジュールを接続し、簡単なコードを数行追加するだけで、プロジェクトに音声機能を追加できます。中国語でも英語でも、テキスト読み上げモジュールなら簡単に実装できます。現在時刻のアナウンス、環境データの報告、さらに音声認識モジュールと組み合わせることで音声対話も可能になります。このモジュールはI2CおよびUARTの両方の通信方式に対応しており、Gravityインターフェースを備え、ほとんどのコントローラと互換性があります。モジュールにはスピーカが内蔵されているため、追加のスピーカは不要です。
DFRobot公式サイト開発リソースリンク
DigiKeyオンライン購入リンク
DigiKey品番:1738-DFR0760-ND

編集者注
記事や動画で紹介してきたように、DFRobotの開発ボードと関連モジュールは、「ボード + センサ + ソフトウェアスタック」というLEGOのようなモジュール設計を採用しています。これにより、マルチモーダルAIプロトタイプ開発の複雑さを、「ハードウェアの積み重ねやアルゴリズムのデバッグ」から「ブロックを組み立てるような方式」へと大幅に簡素化しています。このイノベーションにより、「センシング、コンピューティング、接続、および制御」といった機能が実現され、ユーザーはソリューションの検証を迅速に行い、開発目標を効率的に達成できます。DFRobotのハードウェアとソフトウェアのリソースを利用して、マルチモーダルAIシステムを開発したことがありますか?開発の過程で得られた経験や疑問など、ぜひコメントをお寄せいただき、DigiKeyコミュニティで共有してください!




オリジナル・ソース(English)