American Zettlerの品番AZ832の内訳

American ZettlerのAZ832シリーズのリレーは、同じシリーズの他の品番と比較して、記号が欠けている品番があります。品番に指定子が存在しない場合でも、実際にはそれ自体が指定子になる可能性があることに注意することが重要です。下図は、このシリーズの品番の内訳を示しています。

ラッチタイプ、コイルオプション、接点材質オプションには、指定子としてnilが記載されています。これは、それらの領域にスペース(または空白)があることを示すものではなく、この領域に記号が存在しないことを示すものです。これは業界ではかなり一般的な慣行ですが、記号の除外は通常、品番の本体部ではなくサフィックスに適用されます。




オリジナル・ソース(English)