B&K Precisionの9800シリーズベンチ電源は、プログラム可能なAC電源であると同時に測定ツールでもあります。これらの完全にプログラム可能なリニアAC電源は、前面のユニバーサルライン出力端子と背面の出力コネクタから最大1500VAを供給します。
9800シリーズAC電源は、変圧器、トライアック、SCR、受動部品の評価、製造プロセス、研究開発、サービス、およびコンプライアンスの事前テストに適しています。
B&K Precisionの機器を使用する前に、指示(instructions)を読んで完全に理解してください。
指示は、機器のリアパネルまたはマニュアルに記載されていますが、特に220VAC入力ソースに関する指示を理解してください。本機は220VAC入力に対応していますが、本機をプラグインして通電する前に調整する必要があります。
本機の背面に貼られたステッカーによると、AC220Vでの使用を設定するには、本機の電圧選択を変更するだけでなく、本機出荷時のデフォルトのヒューズを交換する必要があります。この情報は、ユニットの背面とマニュアルに必ず記載されていますが、見落とされることがよくあります。マニュアルに従って、B&K Precisionの電源のヒューズがお住まいの地域に合っていることを確認してから通電してください。そうしないと、ユニットが損傷し、自費でB&K Precisionに送ってサービスを受けなければなりません。
マニュアルに記載されているヒューズの情報は以下の通りです: