B&K Precision사의 9800 계열 벤치 전원 공급 장치는 프로그램 가능한 AC 전원이자 측정 도구입니다. 이 완전히 프로그래밍 가능한 리니어 AC 전원은 전면의 범용 전원 출력 단자와 후면의 출력 커넥터를 통해 최대 1500VA를 공급합니다.
9800 계열 AC 전원 공급 장치는 변압기, 트라이액, SCR(실리콘 제어 정류기) 및 수동 부품의 평가 뿐만 아니라 생산 공정, R&D, 점검 및 사전 적합성 시험에도 적합합니다.
B&K Precision 장치를 사용하기 전에 설명서를 읽고 완벽히 이해하시기 바랍니다. 특히 220VAC 입력원에 대한 부분을 확인해야 하며, 설명서는 계측기 후면 패널 또는 매뉴얼에서 찾을 수 있습니다. 장치는 220VAC를 수용할 수 있지만, 플러그를 꼽고 전원을 공급하기 전에 항상 확인할 필요가 있습니다.
장치 뒷면의 스티커에서 알 수 있듯이, 장치를 220VAC 동작으로 설정한다는 것은 장치의 입력 선택만을 변경한다는 것이 아니라 장치에 포함된 기본 퓨즈를 교체하는 것도 의미합니다. 이 정보는 항상 장치 뒷면과 매뉴얼에 나와있지만, 종종 놓치곤 합니다. 매뉴얼에 따라, 전원을 공급하기 전에 B&K Precision 전원 공급 장치의 퓨즈가 사용하는 지역에 맞는 지 확인하십시오. 그렇지 않으면 장치는 손상될 수 있으며 점검을 위해서는 B&K Precision으로 자비로 보내야만 합니다.
매뉴얼의 퓨즈 정보는 아래와 같습니다:

영문 원본: B&K Precision 9800 Series 110/220V Operation Requirement