Bosch Sensortec BME280のよくある質問

この投稿では、Bosch Sensortec.BME280 について、よくある質問をいくつか取り上げます。

BME280の取り扱い、はんだ付け、および実装に関するドキュメントに、「センサをプリント基板の端に近づけることは推奨しません」と記載されています。どの程度まで近づけることができるのか、もう少し明確な説明はありませんか?

特に最短距離というものはありません。MEMSデバイスは内部に微小な機械構造を持つため、プリント基板のギリギリに部品を実装する場合の主な問題は、設計がパネル化され、パネル レベルで組み立てられ、プリント基板 がスナップやカットによって分離される場合です。

プリント基板の鋸引きで発生しうる高い機械的ストレスは、絶対最大定格を超え、センサ内部構造を損傷する可能性があります(これはすべてのMEMSに当てはまります)。

そのため、他の部品からの熱影響やエアフローを考慮した上で、センサの適切な配置を見つけてください。基板の端にセンサを配置しなければならない場合、基板の製造方法にもよりますが、数ミリの距離を追加することで歩留まりを上げることができます。

BME280はライフタイムで校正されていますか?

センサの寿命は、使用用途、環境、ストレス条件などに大きく依存します。そのため、Boschは標準的な寿命を保証することができません。なぜなら、Boschのセンサは非常に多くの異なるアプリケーションやそれぞれのミッションプロファイルに使用されるからです。

BME280の校正証明書はありますか?

期待される性能はすでにデータシートの仕様に記載されているとおりであるため、Boschでは、センサの校正証明書を発行していません。

BME280にはどのような測定原理が使われているのですか?

具体的な内容は機密ですが、BME280は次のような測定原理を採用しています。

温度:ダイオード電圧方式

圧力:抵抗方式

湿度:静電容量方式

すべての情報は、Bosch Sensortecのフォーラムから提供されたものです。

オリジナル・ソース(English)