퓨즈는 헷갈릴 수 있습니다. 다음은 Bourns SingleFuse™에 대해 자주 묻는 질문들입니다.
온도에 따라 퓨즈를 디레이팅 할 필요가 있나요?
네, 필요합니다. 모든 규격서에서 디레이팅 차트를 발견할 수 있습니다. 퓨즈는 온도에 따라 전류 전달 능력이 다르므로 설계 단계에서 디레이팅 비율을 고려해야만 합니다.
적절한 퓨즈 전류는 어떻게 선택해야 하나요?
퓨즈 정격은 회로의 최대 부하 전류의 125%를 기준으로 선택해야 합니다.
퓨즈가 작동할 수 있는 최대 전압은 얼마인가요?
퓨즈의 Vmax(최대 전압) 정격이 최대 정격이며, 전압은 이 한계치를 절대 초과해서는 안됩니다.
저항 허용오차란 무엇인가요?
모든 규격서에 공칭 저항 허용오차 값이 제공되며, 이 값은 정격 전류의 10% 미만의 전류에서 측정됩니다.
퓨즈가 작동해 끊어졌을 때 이를 보여주는 어떤 징후가 있나요?
퓨즈의 저항을 측정하면 개방 회로로 나올 것입니다. 또는, 퓨즈가 끊어지면 연기가 조금 발생할 수도 있습니다.
단선 시간 대 고장 전류 차트란 무엇인가요?
전류가 높을수록 퓨즈는 빨리 끊어지기 때문에 이는 동적입니다. 모든 규격서에 이를 설명하는 차트가 제공됩니다.
SinglFuse™ 소자와 TeleFuse™ 소자의 차이점은 무엇인가요?
두 퓨즈 모두 1회용 퓨즈이며 표면 실장형 소자입니다. TeleFuse™는 팁 또는 링과 같은 통신 신호 라인용으로 설계된 반면, SinglFuse™는 보다 넓은 범위의 응용 분야에 사용되도록 설계되었습니다.
특정 응용 분야에서 Multifuse® 리셋 가능 퓨즈 대신 SinglFuse™ 소자를 사용하는 이유는 무엇인가요?
Multifuse® 제품은 리셋이 가능한 퓨즈이며 SinglFuse™ 제품은 1회용 퓨즈입니다. 일부 응용 분야에서는 단락 회로가 발생할 경우 회로 리셋 후 계속 동작하지 않도록 물리적으로 회로가 끊어질 필요가 있습니다. 이런 경우, SinglFuse™가 사용될 수 있습니다. 회로가 과전류 이벤트로부터 보호받으며 이벤트 발생 후에도 계속 동작하는 응용 분야에서는 Multifuse® 리셋 가능 퓨즈가 사용됩니다.
SinglFuse™의 보관 수명은 어떻게 되나요?
올바르게 보관한다면, 보관 수명은 최소 2년입니다.
또한 부품 번호 체계는 다음에서 확인하실 수 있습니다: Bourns SinglFuse™의 부품 번호 체계
여기에서 질문을 찾지 못하셨나요? Bourns가 FAQ에서 이미 답변하였을 수 있습니다.
영문 원본: Bourns SinglFuse FAQ