ファンを重ねるとCFMが2倍になる?

アイデアは単純のようですが - より多くの空気をユニット内に送り込みたい場合、最初のファンの上に別のファンを重ねて風量を増やす - 本当に増えるのでしょうか?この記事では、「ファンを2台重ねるとCFM(立方フィート/分)が2倍になりますか?」という、よくある質問にお答えします。

結論は、ファンを2台(またはそれ以上)重ねても、風量は2倍にはなりません。その理由を説明するいくつかの原理を紹介します。

  • 最初のファンから後続のすべてのファンに同じ量の空気が送られ、最初のファンのブレードから約45度の角度で空気が移動するため、追加のファンの吸気側で乱流が増加します。

  • ファンを重ねると静圧が高くなり、コンピュータケースのような密閉されたシステムでは問題が生じることがあります。圧力が高くなると、ファンがこの圧力に対抗して空気をフィンに送り込むことが難しくなります。これは、ケースのパネルを外したり、開口部を増やしたりすることで最小限に抑えることができます。

  • ファンを重ねると起きてしまう乱流に対処するには、時計回りに回転するファンと反時計回りに回転するファン(反時計回りに回転するEBM Papst 700Fシリーズなど)を組み合わせる必要がありますが、これによるパフォーマンスの向上にはばらつきがあり、一般的には20~30%程度にとどまります。

ファンを直接重ねると、一般的に乱流、静圧、コストが増加しますが、CFMや冷却には明確なプラスの影響はありません。

CFMを向上させるためのアイデアは、次の通りです。

  • より大きいCFMを持つファンを購入する
  • 2つのファンを横に並べると、1つのファンの定格の約2倍の空気を動かすことができます

ここで、上記の原理の一部を示す動画をご紹介します。

この記事に関するご意見やご質問がございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。



David_1528 Applications Engineer

一般的な原則として、2台のファンを直列に(1台はもう1台の後ろに)配置すると、静圧能力はほぼ2倍になりますが、低インピーダンスのエアフローシステムでは風量を大幅に増やすことはできません。 2台のファンを並列(横並び)に配置すると、風量は2倍に近づきますが、高インピーダンスのエアフローシステムではあまり増えません。

しかし、システムエアフローのインピーダンスが高いエンクロージャシステム(最小限の通気、複数の障害物、バッフルなど)では、2台のファンを直列に配置することで高い静圧が得られ、1台のファンに比べて風量が増加します。

こちらから、NMBが提供している優れた資料をご覧いただけます。




オリジナル・ソース(英語)