電源システムを冷却する AC ファン または DC ファン を選択する際、CFM (立方フィート/分) 定格を確認する必要があります。ファンは、発生すると予想される空気のフリーフローにもとづき、CFM で評価されます。このCFM定格は、背圧がないことを想定しています。それは気流の妨げとなるものがないこと、つまり裸のファンを意味します。
一般的な実世界のアプリケーションでは、ファンのフィンガーガード、小さな排気口サイズ、ヒートシンクなどの大型コンポーネントが気流の障害となる場合があります。アプリケーションで背圧を最小限に抑えるために、エンクロージャ内のファンの出口ポートが最小の入口ポートよりも約50%大きいことを確認してください。多くのアプリケーションでは、他の熱負荷や、気流の経路を遮るコンポーネントがあるかもしれません。したがって、計算で必要とされるよりも高いCFM定格のファンを選択することをお勧めします。覚えておいてください:冷却に関していえば、風量が多すぎるなどということはありません。より高いCFMの方が常に性能は向上します。
別の良い方法は、速度の遅い大きなファンを使用することです。低速で動作する大きなファンは、高速で動作する小さなファンと同じ気流を提供することができます。低速で動作する大きなファンはMTBF定格が高く、アプリケーションでは静かになるはずです。ファン速度制御回路は通常、デバイスからの気流の量を制御するために使用されます。
システム内に ヒートシンク がある場合は、必ずヒートシンクのフィン間のスペースと同じ方向に気流を向ける必要があります。気流は決してフィンに対して垂直に向けてはいけません。

つぎも参照してください:
- Air Flow Measurement in a fan system
- ファン:風量-静圧特性
- ファンの音を静かにする方法はありますか?
- ファンのタイプを選択する方法(軸流ファン、遠心ファン、ブロワ)